Consultar las preguntas frecuentes

¿Qué significado tiene la clasificación de las normas de seguridad en máquina Tipo A,B o C?

Fecha de publicación: 19 febrero 2021

Normas de tipo A
• (Normas básicas de seguridad) aportan conceptos básicos, principios de diseño y aspectos
generales que pueden aplicarse a todas las máquinas;
Normas de tipo B
• (Normas de seguridad genéricas) que tratan sobre un aspecto de la seguridad o un tipo de
dispositivo de seguridad que puede utilizarse en una amplia gama de máquinas:
- Normas de tipo B1 sobre aspectos particulares de la seguridad
(por ejemplo, distancias de seguridad, temperatura de superficies, ruido);
- Normas de tipo B2 sobre dispositivos de seguridad (por ejemplo, mando bimanual,
dispositivos de enclavamiento, dispositivos de protección sensibles a la presión,
protectores);
Normas de tipo C
• (Normas de seguridad para máquinas) relativas a requisitos de seguridad específicos para
una máquina o un grupo de máquinas determinado.

Nota: Ver adjunto.

¿Ha sido útil?

¿Qué podemos hacer para mejorar la información?

¿No encuentras lo que buscas?

Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener información sobre asistencia técnica, asistencia para quejas, etc.