{}

Preguntas frecuentes de búsqueda

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Buscar por palabra clave o hacer una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Por favor, introduce una palabra clave para buscar"}}

¿Existen automáticos Curva A? ¿Qué curvas existen?

Los diferentes tipos de curva estan indicados en las normas de fabricación  UNE-EN 60898 y UNE-EN 60947-2 y se calsifican según la intensidad en que el automático dispara en 0,1s. Según norma aparecen las siguientes curvas:.

- Curva A: entre 2In y 3In (saltaría en 0,1 segundos cuando la intensidad que lo atraviesa esta entre 2 veces y 3 veces la nominal). Se utilizan para protecciones de semiconductores. Realmente en electricidad este tipo no se utiliza.

- Curva B: 3 a 5 In  o 3,2 y 4,8 In segun norma UNE-EN 60898 o UNE-EN 60947-2. Se utilizan para protección de generadores y grandes longitudes de cable. Sin puntas de corriente.

- Curva C: 5 a 10 In  o 7 y 10 In segun norma UNE-EN 60898 o UNE-EN 60947-2. Estos son los más utilizados. Son los utilizados en las instalaciones domésticas, alumbrado, tomas de corriente y usos generales.

- Curva D: 10 a 14 In. Receptores con fuertes puntas de arranque como motores o transformadores.

Hay otras curvas aunque menos utilizadas:

- Curva K: 10 a 14 In. Para protección de motores (prácticamente igual a la curva D).

- Curva Z: 2,4 a 3,6 In. Para protección de circuitos electrónicos.

- Curva MA: 12 a 14 In; protección de arranque de motores, pero estos no tienen protección contra sobrecargas.

Nosotros no tenemos equipos de Curva A, la mas parecida seria la curva Z.

Documentos adjuntos

¿Ha sido útil?

Explorar más
Rango:
Acti 9
Explorar más
Rango:
Acti 9