Consultar las preguntas frecuentes

Tesys Island - ¿Que ocurre cuando se pierde la comunicación?

Fecha de publicación: 07 septiembre 2020


Con Modbus TCP o EtherNet / IP, el acoplador de bus detecta la pérdida de comunicación con el controlador. Hay un parámetro configurable "Tiempo de espera de pérdida de comunicación". Después de ese número de segundos, el sistema TeSys™ Island permanece en el estado Operativo pero accede a la modalidad degradada.

Por «pérdida de comunicación» se entiende:
• Bus de campo EtherNet/IP: se detecta una pérdida de comunicación cuando se supera el tiempo de espera de una conexión de propiedad exclusiva establecida.
• Bus de campo Modbus™/TCP: se detecta una pérdida de comunicación tras recibir solicitudes de no escritura en los datos de escaneado cíclico de E/S durante la duración especificada en el ajuste Tiempo de espera para pérdida de comunicación en el DTM.

NOTA: La pérdida de comunicación con el DTM o la OMT no activa la transición a la modalidad degradada.

En la modalidad degradada:
• Los puertos del bus de campo permanecen activos.
• Los puertos de servicio permanecen activos.
• El Avatar TeSys accede al estado Retorno. Para conocer la definición del estado Retorno, consulte la sección «Estados del sistema» en la Guía de funcionamiento de la TeSys island, 8536IB1903.


Si la opción Habilitar restablecimiento automático de modalidad degradada está marcada:
  • Sí, TeSys™ island saldrá de la modalidad degradada cuando se restablezca la comunicación.
  • Ninguno, entonces se requerirá un comando de reinicio del sistema o apagar y encender la alimentación para salir del estado.
 
Restablecimiento automático desde la modalidad degradada

Puede habilitar en el DTM la opción de restablecimiento automático de modalidad degradada.
Si la opción Habilitar restablecimiento automático de modalidad degradada está fijada en Sí, TeSys™ Island saldrá de la modalidad degradada de forma automática cuando se restablezca la comunicación.

Los pasos a realizar son los siguientes:

  1. En el avatar de Acoplador de Bus, seleccione Controlador lógico.
  2. Configure Habilitar restablecimiento automático de modalidad degradada a Sí.




ADVERTENCIA: Configure el restablecimiento automático de la modalidad degradada de modo que no dé lugar a condiciones inseguras. Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
NOTA: La función de restablecimiento automático puede llevar a la activación inmediata de la carga con un comando activo del PLC o la función de modalidad de forzado.


¿Ha sido útil?

¿Qué podemos hacer para mejorar la información?

¿No encuentras lo que buscas?

Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener información sobre asistencia técnica, asistencia para quejas, etc.