Consultar las preguntas frecuentes

Inversor de Redes - Distancias máximas de cable entre IVE, ACP y Automatismo UA o BA

Fecha de publicación: 07 septiembre 2020

Las dimensiones máximas de cable admisibles probadas y ensayadas para el correcto funcionamiento de un inversor de Redes con interruptores de caja moldeada modelo Compact NSX, son las que se detallan a continuación:

1.- Entre ACP y Automatismo UA o BA: Si el automatismo no está montado en la propia placa ACP, recomendamos una longitud máxima de cable de hasta 2 metros, con una sección de 0,75 - 2,5 mm²



2.- Entre UA e IVE: Proponemos la solución de un cable preconfigurado (con referencia 29368) o Ud. mismo puede utilizar su propio cable (longitud máxima 2 metros, con una sección mínima 0,75 mm²)


 

3. - Entre IVE y mandos eléctricos: la longitud del cable (referencia 29365) es de 75 cms.
La comunicación está probada y es correcta para esta longitud de cable. (Lamentablemente no es posible suministrar otra medida de longitud).

 

 

Dispone de información correspondiente en hoja de instrucciones adjunta:
Transferpact - Automatismo UA


¿Ha sido útil?

¿Qué podemos hacer para mejorar la información?

¿No encuentras lo que buscas?

Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener información sobre asistencia técnica, asistencia para quejas, etc.