Preguntas frecuentes de búsqueda
¿Qué sucede si un rearmable RED o REDs (diferenciales rearmables) en sistema bifasico230 V CA no rearma?
La gama de interruptores RED y REDs (diferenciales rearmables) necesitan el neutro para el rearme.
Mediante el neutro realizan el test tras un disparo diferencial inyectando una baja señal para comprobar el nivel de aislamiento de la instalación.
Si conectas en una instalación bifásica 230 Vac (F-F), tendrás el siguiente problema:
- El diferencial realizará la prueba (TEST) correctamente
- Pero no conseguirá rearmar de forma automática
Ante ese tipo de situaciones, recomendar la solución de rearme Acti9 ARA + iID, con reconexiones cíclicas sin comprobación de aislamiento.
Publicado para:Schneider Electric España
Explorar más
Rango:
Explorar más
Rango: