Consultar las preguntas frecuentes

¿Se puede utilizar un ION6200 como amperímetro, es decir, sin que se utilizen sus entradas de tensión?

Fecha de publicación: 19 mayo 2015

Sí, dicho equipo se puede utilizar como amperímetro, sin entradas de tensión, pero puede haber errores de precisión en función de la frecuencia nominal.
Para su correcto funcionamiento, la frecuencia de muestreo se ajusta en función de la frecuencia nominal captada en V1. Si ello no fuera posible se considerará una frecuencia nominal de 60 Hz. Si la frecuencia de la tensión utilizada como fuente de alimentación es la misma que la de la red a monitorizar, los cables de dicha alimentación se pueden conectar según se indica para inyectar en el equipo la frecuencia adecuada:
V1 = L+
Vref = N-
G = G

NOTA: esto es una propuesta de funcionamiento, por eso no podemos garantizar que el equipo se halle bajo especificaciones. Además, es obvio que los valores calculados a partir de las entradas de tensión (como potencias y energías) no serán correctos.

 


¿Ha sido útil?

¿Qué podemos hacer para mejorar la información?

¿No encuentras lo que buscas?

Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener información sobre asistencia técnica, asistencia para quejas, etc.