Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web
		
¿Cómo podemos ayudarle hoy?
¿Cuál es el valor de "Rollover" de energía predeterminado para los medidores ION?
Analizadores de la gama ION
A continuación se muestra una lista de medidores ION y sus valores de rollover predeterminados:

NOTA: De forma predeterminada, algunos de los medidores tienen un valor de rollover predeterminado de 0. Esto desactiva la función de rollover. En este caso, el medidor continuará acumulando energía hasta que alcance el valor máximo de energía.
Meter NameDefault Rollover ValueMaximum Energy Value
ACM37100999,999,999
ACM37200999,999,999
ION620010,000,000999,999,999
ION63000999,999,999
ION730010,000,000999,999,999
ION733010,000,000999,999,999
ION735010,000,000999,999,999
ION7500999,999,999
ION755010,000,000999,999,999
ION7600999,999,999
ION765010,000,000999,999,999
ION77000999,999,999
ION83000999,999,999
ION84000999,999,999
ION85000999,999,999
ION860010,000,000999,999,999
ION865010,000,000999,999,999
ION88000999,999,999
PM800010,000,000999,999,999
ION900010,000,000999,999,999

Para evitar perder cualquier resolución del valor acumulado de energía, se recomienda que el roll-over se establezca en 10000000. 16777215 (= 2 ^ 24-1) es el límite absoluto impuesto por el formato de registro IEEE de 32 bits sin pérdida de resolución en el número almacenado.

Schneider Electric España

Explorar más
Rango:
Explorar más
Rango: