¿Cómo podemos ayudarle hoy?

Qué hacer cuando aparece el error RHAA065 en una HMI de la serie SP5000

El error, RHAA065, está directamente relacionado con algún tipo de problema con la configuración de la dirección IP o el cable Ethernet que se conecta entre la unidad HMI y el PLC.


Representación del Error: [RHAA065(Node Name): TCP connection open error (IP Address: (IP Address))] error has appeared on the screen of GP3000 series.


Posibles causas:
- No se reconoce la dirección IP y el número de puerto del dispositivo o PLC.
- El PLC se encuentra apagado o está en el proceso de arranque aún.
- El cable que comunica la pantalla con el dispositivo o PLC está desenchufado o presenta algún problema físico.


Acciones a realizar:
- Verificar que la configuración de la dirección IP y el número de puerto en el lado de la pantalla y en el lado del dispositivo o PLC.
- Comprobar que no haya anomalías en la red donde están conectados los dispositivos. Se recomienda conectar la pantalla al dispositivo o PLC directamente y verificar si la dirección IP se reconoce mediante el comando PING.


Además, en las HMI de la serie SP5000, hay dos puertos Ethernet que se pueden configurar y utilizar. Estos puertos Ethernet deben configurarse en redes separadas, lo que significa que se pueden usar ambos, pero deben estar en redes separadas y no se pueden configurar para que funcionen en la misma red. El error RHAA065 puede aparecer si no se tiene bien configurado este punto.

Para actualizar, configurar o ver la información de la dirección IP en la unidad HMI, se tiene que entrar al menú offline en la HMI y a continuación, acceder a la pestaña "Ethernet Local Settings".

image.png

Si se tiene todo correctamente configurado y sigue apareciendo este error, puede ser debido a que la pantalla aún no ha tenido tiempo de establecer la comunicación con el equipo al que se está conectando. Es recomendable esperar unos minutos y ver si se restablece la conexión.

Schneider Electric España

Explorar más
Rango:
Explorar más
Rango: