{}

Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Preguntas frecuentes de búsqueda

¿Cómo se realiza la configuración de salida analógica en módulo adicional instalado en un dispositivo PM8xxx?

Para realizar la configuración de una salida analógica en un módulo adicional de un PM se debe utilizar el software ION Setup, concretamente la referencia METSEPM89M0024. A continuación se aprecian los pasos a seguir para realizar esta acción.


1. Abra ION Setup y dentro del Network Viewer posicione el puntero del ratón en el dispositivo a configurar, luego seleccione botón derecho del ratón y acceda a View --> Setup Screens.


Fig. 1 - Network Viewer

Fig. 1 - Network Viewer

2. Accionar --> CTRL + Botón Izquierdo del Ratón para acceder a la configuración avanzada y posteriormente seleccionar el puerto que se desea configurar dentro de la carpeta Analog Out Modules. Para el caso del ejemplo seleccionaremos Port A Q1.

Fig. 2 - Advanced Setup Screen
Fig. 2 - Advanced Setup Screen

3. Seleccionar la entrada de referencia Source.

Fig. 3 - Analog Output Source
Fig. 3 - Analog Output Source

4. Seleccionar la variable que desea medir.

Fig. 4 - Variable list
Fig. 4 - Variable list

5. Configurar el tipo de salida analógica y escala de la medición,

Fig. 4 - Analog Output Configuration
Fig. 4 - Analog Output Configuration

6. Una vez completado el proceso anterior se deberá enviar al dispositivo la nueva configuración realizada seleccionado la tecla Send.

De esta manera, el modulo analógico adicional instalado en el PM representará el valor de la variable deseada a través del puerto configurado con su respectivo factor de escala.

Schneider Electric España

Explorar más
Rango:
Explorar más
Rango: