¿Cómo supervisar el estado/disparo de una automático/diferencial via APP?
La arquitectura para monitorizar el estado de un automático/diferencial via APP sería la siguiente:
1º A9XELC10 (PowerTag Link C)
2º A9XMC1D3 (PowerTag C I/O) Supervisión y control de salida (contactor, rearmador)
3º A9A26924-A9A26929 Contacto OF para aparamenta iC60/iID/iC40/iCV40 o A9N26924-A9N26929 Contacto OF para aparamenta C120/C60H-DC
¿Cómo monitorizar y controlar contactores a través de APP?
La solución para activar contactores via APP es con el módulo PowerTac Link C (A9XELC10) + PowerTag C IO 230 V (A9XMC1D3) para cada contactor.
A la salida del A1-A2 colocaríamos un contactor con un consumo máximo de 2A y bobina a 230V AC.
El control y monitorización de la instalación se realizaría desde la APP Facility Expert SB.
IMPORTANTE: El A9XMC1D3 tiene la entrada digital configurada por defecto como back loop / bucle / feedback y no se puede des configurar para poder utilizar la entrada y la salida por separado.
Información extraída del Ecostruxure Facility Expert Small Business- Installation Guide.pdf adjunto.
¿Es compatible el A9XELC10 con el A9XMC2D3?
No, adjunto guía que lo corrobora.
Publicado para: Schneider Electric España