Tanto la pasarela Ecostruxure Panel Server PAS800 como la PAS600 pueden supervisar hasta 64 dispositivos.
Hay que tener en cuenta además las siguientes limitaciones:
El número máximo de dispositivos que pueden configurarse en un sistema con un Panel Server Universal o Avanzado depende del tipo de dispositivo.
- Dispositivos inalámbricos:
◦ Combinación de hasta 40 dispositivos inalámbricos formados por PowerTag Energy sensores, sensores de energía PowerLogic Tag, Acti9 Active, indicación inalámbrica auxiliares para disyuntores ComPacT y PowerPacT, sensores inalámbricos de CO2 inalámbricos, sensores inalámbricos de temperatura y humedad, PowerTag A, PowerTag Ambient, sensores ambientales Easergy TH110/CL110, y sensores HeatTag PowerLogic, con un máximo de 3 sensores HeatTag.
◦ o hasta 65 sensores ambientales Easergy TH110/CL110.
- Un máximo de 32 dispositivos Modbus-SL sin repetidor, o un máximo de 9 dispositivos Modbus SmartLink
- Un máximo de 128 dispositivos Modbus-SL con repetidor
- Un máximo de 64 dispositivos Modbus TCP/IP (incluyendo dispositivos físicamente conectados físicamente al Panel Server y dispositivos virtuales, es decir, dispositivos inalámbricos IEEE 802.15.4 IEEE 802.15.4 conectados a una puerta de enlace de Servidor de Panel secundaria)
Extraído del manual de usuario:
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Name=DOCA0172EN-06.pdf&p_Doc_Ref=DOCA0172EN
Aclaraciones:
1º Tanto la PAS800 como la PAS600 pueden supervisar hasta 64 dispositivos, pero también pueden funcionar como simples pasarelas sin supervisión, para la cual, simplemente hay que configurar la dirección IP de la pasarela y los parámetros de comunicación modbus del modbus master en la pasarela.
2º Aunque la PAS800 / PAS600 pueden comunicar con hasta 128 equipos con repetidor, solo se podrán supervisar 64 de esos dispositivos.
3º La PAS800 / PAS600 pueden supervisar hasta 64 dispositivos, por lo que si supervisa p.e. 40 equipos wireless, quedarían 24 (64-40) equipos con los que comunicar en el resto de protocos, p.e. modbus serie, modbus TCP/IP.
¿Con qué dispositivos es compatible la PAS?
Tal como hemos indicado previamente, la PAS puede comunicar con cualquier dispositivo modbus.
Para conocer de qué dispositivos incluye el template la PAS800 / PAS600 hay que ir al EcoStruxure Panel Server Advanced - Firmware Release Notes, disponible en la web del producto:
https://www.se.com/ww/en/product/PAS800/
Adjunto el fichero la versión: 01/February/2023 EcoStruxure Panel Server Advanced - Firmware Release Notes (04), en la página 26/36 se incluye el listado de equipos de los cuales se incluye el template.
Existe una versión Online de los equipos compatibles en:
https://www.productinfo.schneider-electric.com/ecostruxurepanelserveradvancedrn/doca0248-ecostruxure-pas800-release-notes/English/DOCA0248 EcoStruxure Panel Server Advanced Release Notes _0000901901.xml/$/RN_EcoStruxurePanelServerPAS800_Wireless_Devices_0000908226
En el xls adjunto se indica el mapeado modbus de los dispositivos compatibles:
Imagen extraída del xls: Modbusmap PAS600 PAS800.xlsx
En el siguiente video se explica, además de cómo realizar la puesta en marcha de la PAS800/PAS600 cómo añadir dispositivos, p.e. los PowerTag:
Publicado para: Schneider Electric España