¿Qué es Plant SCADA 2023?
Si estás interesado en conocer más sobre Plant SCADA 2023, has llegado al lugar adecuado. En esta serie de preguntas frecuentes, responderemos a tus dudas sobre este sistema de Supervisory Control and Data Acquisition.
¿Qué es un SCADA?
Las siglas SCADA significan Supervisory Control and Data Acquisition (software de supervisión, control y adquisición de datos). SCADA es un software y conjunto de herramientas esenciales para la gestión y optimización de procesos industriales a distancia. Esto permite automatizar procesos y garantizar la continuidad de la actividad en situaciones diversas. Estos procesos se vuelven altamente eficientes y óptimos mediante la toma de decisiones estratégica basadas en datos fiables y con el respaldo de tecnologías avanzadas, como Machine Learning, IoT o Big Data.
¿Qué es Plant SCADA 2023?
AVEVA Plant SCADA, anteriormente Citect SCADA, es una solución de software SCADA confiable, flexible y de alto rendimiento. Esta solución revoluciona la tecnología de plantas industriales, permitiendo la fabricación inteligente mediante la modernización de las instalaciones.
¿Plant SCADA 23 es seguro? ¿Qué medidas de ciberseguridad incluye?
La seguridad es una prioridad para AVEVA - Schneider Electric. Se realizan actualizaciones constantes para garantizar los máximos estándares de seguridad, con enfoque en la gestión de la identidad del usuario y el cumplimiento normativo. Algunas de las medidas de ciberseguridad incluyen:
- AVEVA Enterprise Licensing. Una solución de gestión de licencias para aplicaciones AVEVA.
- Configuración y restricción de acceso a archivos y herramientas.
- Soporte para mapeo de grupos de seguridad en Windows.
- Encriptación avanzada en conexiones ActiveX Web Server.
¿Con qué sistemas operativos y navegadores es compatible Plant SCADA 2023?
Plant SCADA 2023 es compatible con sistemas operativos como Microsoft Windows 10, 10 LTSC y 11, así como con Microsoft Windows Server 2016, 2019 y 2022. En cuanto a los navegadores, es compatible con Chrome, Edge e Internet Explorer 11.0.
¿Se pueden configurar dos productos de AVEVA en una misma máquina?
Sí. Es completamente compatible la instalación y configuración de dos productos AVEVA en una máquina.
¿Por qué no puedo usar parámetros personalizados para los Equipment Types en la versión 23 de Plant SCADA?
En la versión 23 de Plant SCADA se han sustituido los parámetros personalizados de los Equipment Types por parámetros de configuración. Esta mejora permite superar límite anterior de 256 caracteres para almacenar información específica en la base de datos.
Hay que tener en cuenta que los parámetros personalizados creados en la versión anterior tendrán que pasar a ser parámetros de configuración. Tras la migración será posible sobrepasar el mencionado límite de caracteres para marcar información sobre un equipo.
¿Puedo depurar Cicode sin compilación?
Sí. El sistema incluye la funcionalidad ‘Start Debugging Without Compile’, desde el menú ‘Debug’ del editor de Cicode.
¿Puedo utilizar AVEVA PI System y AVEVA Data Hub para historizar datos con Plant SCADA 2023?
Sí. AVEVA Plant Scada 2023 permite leer y escribir datos en AVEVA Historian y mediante AVEVA Historian se pueden replicar datos hacia AVEVA PI System y AVEVA Data Hub.
¿Puedo instalar la licencia de la última versión de PS 2.023 pero instalar el software runtime de versiones anteriores?
Si utilizas llaves USB, es posible hacerlo, pero si optas por AVEVA Enterprise Licensing, solo podrás instalar el runtime de PS 2.023.
¿Puedo seguir utilizando Floating License Manager con Plant SCADA 2023?
No. La versión PS 2023 solo es compatible con Aveva Enterprise Licensing (aunque sigue soportando las llaves USB) ya no soporta el licenciamiento Floating License Manager.
¿Qué opción de conectividad remota ofrece PLANT SCADA?
Plant SCADA proporciona la opción ACCESS ANYWHERE basada en tecnología Terminal Services-RDP de Microsoft. Requiere en el PC servidor Microsoft Windows Server y en el PC cliente es multiplataforma (Windows, iOS, Android compatible con HTML5).
¿Los clientes Web Active-X de Plant Scada siguen siendo compatibles?
No. La funcionalidad de conectividad remota Web Server-Client ya no viene incluida
¿Puedo añadir webs en HTML5 a aplicaciones Plant SCADA?
Sí. En esta versión es posible añadir este tipo de páginas con plena interactividad
¿Dónde podemos descargar el software de PLANT SCADA 2023?
Para descargar el software de Plant SCADA 2023, debes registrarte en el siguiente enlace (https://om.aveva.com/softwarewebID/) y luego ir al siguiente link: https://softwaresupport.aveva.com/
Si deseas obtener más información o hablar con un experto en SCADA, no dudes en completar el formulario. Estamos aquí para ayudarte a aprovechar al máximo Plant SCADA 2023. Para más información, habla con un experto en SCADA.
Publicado para:Schneider Electric España