FAQs Técnicas

Realizar una pregunta

Filtrar resultados

Borrar
Vijeo Citect 7.5: Arrancar somo servicio y lanzar un cliente
En este documento se describe como se arranca Citect como servicio y ademas, como lanzar un cliente desde el mismo PC para hacer visualización de...
Configuracion en Wiser for KNX para comunicacion con Wiser Remote App
1) Dentro de la configuracion de acceso de usuario asegurarse que queda marcado asi: 2) Dentro de sistema hay que habilitar la conectividad remota.  
Wiser for KNX (Remote app) Controlador desconocido por el sistema.
En caso de encontrarnos este error deberemos seguir los siguientes pasos para conseguir el proceso de registro. 1) Asegurarse que el firmware es 2.3.0...
Cual es la equivalencia de MTN649330
La equivalencia de MTN649330 sería la MTN6710-0002 siempre y cuando en caso de conectar una sola carga su valor máximo fuera de 400W/VA a diferencia...
Cual es la referencia equivalente a MTN6700-0004
La referencia equivalente a ​MTN6700-0004 seria la MTN647593  
Cual es la referencia equivalente a 624160
La referencia equivalente a 624160 seria la MTN627860  
e-Configure deteccion del programador por USB
En algunos casos, sobre todo con windows 8 y Windows 10 no es posible detectar el interface de configuración USB. Será necesario en esos casos instalar...
Homelynk / Wiser for KNX (Remote app) Dispositivo desconocido por el sistema
Este mensage se debe a que no todos los equipos estan dados de alta en el sistema. Para hacerlo se deberan seguir los siguientes pasos: 1) Asegurarse...
¿Cuál es el substituto del ION6200 (M6200)?
La referencia sustituta del ION6200 es el El ION7330 (M7330) que a la vez ha sido sustituido por el ION7400: Referencia Descripción METSEPM7400 ION7400 con...
Cómo añadir una dirección IP como excepción en Java
Para poder configurar ciertos dispositivos desde su servidor web, es necesario añadir la dirección IP del equipo como excepción dentro de la configuración...
Resultados 1 - 10 de 100