España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

  • Default Alternative Text

    Sistemas domóticos

    Los sistemas domóticos de Schneider Electric te permiten controlar todo tu hogar con tan solo pulsar un botón.

    Descubre KNX
  • KNX Descubre el sistema KNX

    KNX es la tecnología estándar utilizada en todo el mundo para el control y la gestión inteligente de edificios y viviendas.

    KNX es tan sencillo como ingenioso. KNX combina todas las funciones principales de control, gestión y comunicación para la iluminación, la calefacción, el aire acondicionado y las persianas en un solo sistema inteligente que ayuda a reducir los costes de funcionamiento (lo que conlleva importantes ahorros energéticos), así como a aumentar la flexibilidad y adaptabilidad con vistas a futuras modificaciones.

    Las soluciones KNX te permiten gestionar y controlar fácilmente tu hogar desde dentro y de forma remota.

    Lo único que necesitas para estar cómodo por la noche es pulsar un botón. Las persianas se cierran, la iluminación ambiental se enciende y la calefacción/el aire acondicionado crea una agradable temperatura en la sala.

    Con los sistemas domóticos de Schneider Electric puedes ajustar la configuración para ese momento o para crear otra escena; y te permite si control incluso con un mando a distancia, una Tablet PC o un smartphone.

    Aquí te enseñamos algunos ejemplos para distintas estancias de tu hogar:

    En la sala de estar: crear un ambiente acogedor por la noche, ya no es necesario ir de un interruptor o termostato a otro. Basta con pulsar un único botón o usar el Tablet para activar todas las funciones deseadas de una vez: se bajan las persianas, se enciende la iluminación ambiental y la habitación se calienta hasta la temperatura adecuada.
    En el comedor: imagina que los invitados están a punto de llegar y aún no lo tienes todo preparado. Con pulsar un botón puedes encender la iluminación, poner en marcha el equipo de música y asegurarte de que la temperatura sea la correcta. Un recibimiento perfecto con solo pulsar un botón.
    En el dormitorio: si te asustas por cualquier ruido durante la noche, no tienes más que pulsar el “botón del pánico” que hay junto a tu cama para iluminar la casa y el jardín con una luz brillante. En el recibidor: el interruptor de “Apagado general” en la puerta de entrada desactiva todas las cargas, como la iluminación o los electrodomésticos conectados a tomas de corriente. Otra ventaja: mantén alejados a los ladrones haciendo que parezca que hay alguien en casa cuando estés ausente o durante las vacaciones.
    Ahorro energético: puedes ahorrar hasta un 30% en tu factura de la luz, gracias al control inteligente de iluminación y clima. Lo que es bueno para tu bolsillo también es fantástico para el medio ambiente.


    Descubre el sistema KNX

  • Default Alternative Text SmartHome Control a través de Bluetooth Los nuevos mecanismos de Schneider Electric, con tecnología bluetooth, ponen al alcance del usuario las ventajas de la domótica, sin los requerimientos de instalación de la misma, ni su complejidad.
    SmartHome es una solución de domótica básica, que aprovecha la conectividad bluetooth, para controlar los sistemas de iluminación y persianas, desde tu smartphone.
Chatea con nosotros

¿Tiene preguntas o necesita ayuda? Estamos para ayudarte.