España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

  • Default Alternative Text

    Diseño, tecnología e innovación

    Mecanismos de diseño elegante y discreto que se integra fácilmente en cualquier ambiente, gracias a una elección cuidada de tonos discretos.

    Descubre más

ACABADOS BÁSICOS

Un completo rango de acabados con estilo, para aquellos ambientes que requieren materiales estándares: el blanco en base termoplástica y los pintados en tres gamas de color.



se_d_life_print_frontal_1fach_kristallweiss_lotosweiss_16020-IC-490x490
se_d_life_print_frontal_1fach_edelstahl_160206_02-1-IC-490x490
se_d_life_print_frontal_1fach_sahara_160208_01-1-IC-490x490
se_d_life_print_frontal_1fach_anthrazit_160205_02_cmyk_1-IC-490x490
Ártico
Aluminio
Sahara Antracita

ACABADOS METÁLICOS

Acabados nobles para enfatizar el carácter del ambiente. Clásico monocromo o contrastadas combinaciones de tecla y marco. Los marcos, de zamak, ofrecen durabilidad y resistencia. El sistema especial de conformado de la lámina metálica elimina los pliegues en arista, confiriendo estabilidad a la pieza.



se_d_life_print_frontal_1fach_nickel_160206_02-IC-490x490
se_d_life_konfigurator_1fach_champagner_rahmen-wippe-IC-490x490 se_d_life_print_frontal_1fach_mocca_160206_02-IC-490x490
Níquel
Champagne
Mocca

ACABADOS NATURALES

Los materiales naturales de alta calidad confieren nobleza al ambiente. Acabados en cristal real, con borde esmerilado que rebaja el acento visual, o láminas de pizarra natural con un suave acabado pulimentado, que eleva el carácter de la pieza.



se_d_life_print_frontal_1fach_kristallweiss_lotosweiss_16020-IC-490x490
se_d_life_print_frontal_1fach_onyxschwarz_edelstahl_160208_0_1-IC-490x490 se_d_life_print_frontal_1fach_onyxschwarz_edelstahl_160208_0-IC-490x490
Cristal ártico
Cristal ónix
Pizarra pulida

¿Te podemos ayudar?