TECNOLOGÍA PARA LAS NECESIDADES DE HOY
La serie D-Life armoniza con la tecnología. No importa si quieres controlar las luminarias o las persianas a través de una instalación convencional, una por una, a través del Smartphone o la Tablet gracias a un sistema electrónico con bluetooth, o con un sistema avanzado de control de edificio con domótica.
Según los requerimientos del proyecto, D-Life puede integrar cuatro niveles de funcionalidades: desde las funciones eléctricas más básicas, pasando por las aplicaciones sencillas de los mecanismos electrónicos y la conectividad vía bluetooth, hasta la integración de funciones avanzadas gracias a los mecanismos domóticos.
Mecanismos convencionales
Mecanismos electrónicos
SmartHome, control Bluetooth
Domótica KNX