EcoStruxure Building Commission
La aplicación móvil EcoStruxure Building Commission está diseñada para mejorar los procesos de puesta en marcha al proporcionar a los usuarios acceso a los controladores IP SpaceLogic y dispositivos de E/S periféricos directamente a través de sus dispositivos móviles.
EcoStruxure Building Commission permite:
Reducción del tiempo de puesta en marcha: No requiere que un servidor EcoStruxure BMS esté presente en el sistema. Los usuarios pueden comenzar a configurar los controladores tan pronto como se enciendan.
Flujos de trabajo simplificados: proporciona a los usuarios las herramientas exactas que necesitan para llevar a cabo sus tareas.
Configuración y programación directas: los usuarios pueden configurar los ajustes, actualizar el firmware y cargar aplicaciones directamente en sus controladores IP SpaceLogic.
Generación de informes y verificación de estado: los usuarios pueden generar y ver informes de entrada y salida, informes de equilibrio e informes de diagnóstico, así como verificar el estado del progreso.
Eliminación de dependencias: Permite que los proyectos trabajen alrededor de obstáculos y eliminen dependencias en la infraestructura de red.
Hay dos formas de conectar la aplicación móvil EcoStruxure Building Commission a los controladores IP de SpaceLogic:
Bluetooth - La aplicación móvil EcoStruxure Building Commission puede conectarse a un único controlador IP SpaceLogic a través del adaptador Bluetooth SpaceLogic (que está conectado directamente a un sensor SpaceLogic) o directamente a un controlador RP-C/RP-V a través de su capacidad Bluetooth integrada.
EcoStruxure Building Commission permite:
Reducción del tiempo de puesta en marcha: No requiere que un servidor EcoStruxure BMS esté presente en el sistema. Los usuarios pueden comenzar a configurar los controladores tan pronto como se enciendan.
Flujos de trabajo simplificados: proporciona a los usuarios las herramientas exactas que necesitan para llevar a cabo sus tareas.
Configuración y programación directas: los usuarios pueden configurar los ajustes, actualizar el firmware y cargar aplicaciones directamente en sus controladores IP SpaceLogic.
Generación de informes y verificación de estado: los usuarios pueden generar y ver informes de entrada y salida, informes de equilibrio e informes de diagnóstico, así como verificar el estado del progreso.
Eliminación de dependencias: Permite que los proyectos trabajen alrededor de obstáculos y eliminen dependencias en la infraestructura de red.
Hay dos formas de conectar la aplicación móvil EcoStruxure Building Commission a los controladores IP de SpaceLogic:
- Red IP: al configurar un punto de acceso Wi-Fi o una conexión directa a su red, podrá conectar su dispositivo móvil con todos los controladores IP spaceLogic en su red inalámbrica local.
Close
Also Available on...
| Size | iOS: 218,55 MB / Android: 35,65 MB |
| Price | Gratis |
| Languages | English, Chinsese (Simplified), Czech, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Italian, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Slovenian, Spanish, Swedish |
Scan QR codes with your phone