Solución inteligente y DIGITAL para grúas modulares estándar
Con el diseño de ABUControl, su sistema de control inteligente de grúas modulares basado en EcoStruxure™ Plant & Machine, ABUS está bien posicionado para aprovechar la potencia DIGITAL del Internet industrial de las cosas.

EcoStruxure Plant & Machine
Descubre cómo la IIoT puede ayudar a que la fabricación sea más segura, fiable, conectada, eficiente y sostenible.

Alcanza el máximo rendimiento con información en tiempo real sobre el estado del sistema y la eficiencia energética. Nuestro software convierte los datos en decisiones inteligentes para maximizar el tiempo de actividad, aumentar la eficiencia operativa y construir un futuro resiliente.

Ahorros de energía de hasta un 40%
Mayores cantidades con calidad superior
Menor tiempo de inactividad
El líder en construcciones de grúas utiliza EcoStruxure Machine para desarrollar un sistema de control inteligente y modular de grúas.
ABUS Crane Systems es uno de los principales fabricantes de sistemas de grúas en Europa. Cada año, produce más de 5,000 grúas en 50 versiones diferentes, suministra a más de 35,000 clientes en Alemania y exporta a 55 países en todo el mundo.
• Sin embargo, un tamaño estándar no es adecuado para todas las grúas y cada grúa que construye ABUS es distinta en diseño, tamaño, cantidad de velocidades y funciones.
• Para ser competitivo y satisfacer las demandas de sus clientes, ABUS se enfrentó a lo siguiente:
• Numerosos requisitos para sistemas de grúas altamente complejos y personalizados
• Necesidad de estandarizar los módulos para lograr el menor tiempo de producción posible
• Capacidad de operar rápida e independiente de las zonas horarias y la ubicación, aprovechando los avances como el procesamiento de datos digitales para mantenimiento preventivo y reparación
Descubre cómo tu empresa puede lograr el éxito con EcoStruxure: Innovation at Every Level.