El reto
• Necesidad de control total de la instalación eléctrica y de la climatización
• Disponer de escenas de alumbrado para aumentar la comodidad de los huéspedes
• No querían habitaciones con tarjeteros para el sistema de alumbrado y climatización, encendido y apagado a través de control de presencia
La solución
Conectividad y eficiencia con EcoStruxureTM para HotelesEdge Control: KNX SpaceLYnk logic controller
Connected Products: Smart Panels, KNX Multitouch, KNX Push Botton Pro
• Instalación y puesta en marcha de la mano de nuestros partners EcoXpert Irulezo y Domonext
• En las habitaciones hay detectores de presencia asociados al contacto de la puerta que permiten gestionar la ocupación sin necesidad de tarjeteros
• El pulsador KNX Pro D-Life permite a los huéspedes seleccionar fácilmente en un solo clic los avisos de “no molestar” y “limpieza extra”, mientras que el personal de limpieza puede indicar si la habitación está en preparación o lista para usar, mejorando notablemente la eficiencia operativa del hotel
• Control de la iluminación y el sistema HVAC en habitaciones y zonas comunes desde una interfaz gráfica en cualquier dispositivo