Wilo Indonesia: Historias de clientes de éxito
Reducción del 20 % del consumo de energía
Reducción del 40 % en los costes laborales
25 % menos de tiempo de inactividad gracias a una detección y resolución de fallos más rápidas

Para ayudar a evitar inundaciones, el fabricante de equipos originales (OEM) Wilo Indonesia desarrolló un sistema de deshidratación altamente confiable usando una solución completa de EcoStruxure Machine, que incluye servicios digitales y software industrial de vanguardia de AVEVA. El nuevo sistema de bombeo permite la supervisión, generación de informes y control remotos de la plataforma de la bomba para evitar inundaciones, a la vez que reduce los costes operativos y aumenta la seguridad.
Rizky Rachmady, Director de proyectos, Wilo Indonesia
Testimonio de un cliente
"Con el apoyo de EcoStruxure, creemos que Wilo Indonesia puede proporcionar de manera consistente la máxima fiabilidad, flexibilidad y sostenibilidad para nuestros clientes".