Selector de cartucho de batería de repuesto (RBC) del SAI
Actualiza el rendimiento de tu SAI y encuentra a continuación tu cartucho de batería de repuesto probado por APC.
NOTA: No utilices el número de modelo de la pila existente o del cartucho de la pila de repuesto.

El número de modelo no se encuentra en la parte frontal de la unidad, sino en una pegatina en la parte inferior o posterior del producto. La ubicación de la etiqueta y las secuencias de letras y números varían según el modelo y el tipo de producto.
Ver el vídeo
Probado a fondo
Se han probado exhaustivamente para garantizar la entrega en tiempo de funcionamiento y la compatibilidad con tu SAI de APC.
Almacenamiento óptimo
Se gestionan estrictamente en nuestro almacén para garantizar que las baterías se envían en condiciones nuevas.
Totalmente garantizado
Los cartuchos de batería de repuesto originales de APC garantizan que la garantía de tu SAI permanezca intacta.
Protección optimizada
La sustitución proactiva de las baterías originales de APC permite renovar el rendimiento del SAI, en función de las condiciones del mismo.
Eliminación respetuosa con el medio ambiente
Schneider Electric ofrece opciones de reciclaje autorizadas por APC con instrucciones claras de eliminación al final de la vida útil.
Nota
La información proporcionada en el selector de cartucho de batería de repuesto (RBC) del SAI se facilita únicamente a efectos de información general. Dicha información está sujeta a cambios sin previo aviso y se presenta “en el estado en que se encuentra” sin que implique ningún tipo de garantía, ya sea expresa o implícita. Las soluciones diferentes dan respuesta a necesidades diferentes; póngase en contacto con un representante de ventas de APC para encontrar la solución que mejor satisfaga sus necesidades específicas.
Preguntas frecuentes sobre reemplazo de baterías
¿Qué son los cartuchos de batería de repuesto (RBC) de APC?
Los cartuchos de batería de repuesto de APC, también conocidos como RBC de APC, son baterías de repuesto para las baterías internas de las unidades SAI.
¿Cuáles son los ciclos de vida típicos de las baterías internas de la unidad SAI?
El ciclo de vida típico de la batería o baterías internas de la unidad SAI depende del tipo de batería. Para las baterías VRLA, también conocidas como de plomo-ácido, el ciclo de vida típico es de tres a cinco años. En el caso de las baterías de iones de litio, el ciclo de vida típico es de ocho a diez años.
¿Ofrece APC alguna garantía para sus RBC?
Los RBC originales de APC tienen una garantía de dos años para las baterías VRLA de plomo-ácido y de cinco años para las baterías de iones de litio.
¿Cómo puedo encontrar la batería de repuesto correcta para mi SAI de APC?
Puedes utilizar la herramienta de selección de RBC con el número de modelo de tu SAI o puedes seguir el manual de usuario de la unidad SAI y encontrar el número de modelo de la batería interna. El número de modelo de la batería interna es coherente con el número de modelo RBC.
¿Cómo deben desecharse las baterías viejas de los SAI?
Para garantizar una manipulación segura, las baterías de SAI deben llevarse a servicios de reciclaje certificados o a lugares de entrega autorizados. No los tires nunca a los contenedores de basura normales, ya que contienen materiales peligrosos.