Sistema de gestión de buques
Se necesitan un control y una supervisión completos para reducir los costes operativos en barcos más sofisticados con tripulaciones más pequeñas y para optimizar el mantenimiento de la flota. Reducir las emisiones de carbono requiere mejorar la gestión de la cadena energética desde los proveedores hasta los consumidores.

Sistema de gestión de la energía
Solo puedes gestionar lo que mides; por eso necesitas una solución para supervisar el consumo de alimentación en los barcos y para analizar y optimizar su distribución eléctrica.


Arquitectura
Hemos preseleccionado 3 arquitecturas para los clientes navales. Estas arquitecturas se pueden combinar para satisfacer los requisitos del cliente.
Eficiencia de refrigeración de sala de máquinas
Los ventiladores de refrigeración de sala de máquinas y las bombas de agua de mar suelen ser de tamaño extra grande y funcionan de forma constante con flujo máximo, lo que se traduce en pérdidas de energía. Limitar los picos de funcionamiento a periodos muy cortos permite reducir las emisiones, cumplir las normativas (SEEMP, ISO50001) y conseguir la visión de IMO de "navegación segura y eficaz en océanos más limpios".


Arquitectura
Reduce los costes operativos y las emisiones de CO2 con los ventiladores de refrigeración de salas de máquinas y los sistemas de control de bombas de agua de mar.
Suministro seguro
Nos centramos en garantizar la máxima seguridad y continuidad de su negocio. La calidad y disponibilidad de la alimentación eléctrica es crucial en muchas aplicaciones críticas. En sectores industriales sensibles, como el naval y de alta mar, la falta de energía eléctrica puede poner en peligro la seguridad del proceso, poner en riesgo vidas humanas y provocar tiempos de inactividad.


Folleto
Los entornos únicos requieren soluciones específicas; aprende acerca de las nuevas tendencias en soluciones de alimentación segura para el sector naval y de alta mar.
Descargar

Folleto
Explora fuentes de alimentación ininterrumpida eficientes y fiables para los entornos de a bordo más exigentes.
Descargar
Embarrado
El espacio limitado para acomodar el radio de flexión del cable o el número de cables y determinar una carga de combustible del material aislante o su resistencia al desgaste y deterioro durante la instalación son solo algunos de los muchos desafíos a los que te puedes enfrentar mientras utilizas cables para la conexión de alimentación y distribución a bordo.

Bucle de media tensión para mercante
En el amplio mercado de aplicaciones de media tensión en auge y buques portacontenedores, los astilleros buscan ideas innovadoras para proporcionar soluciones que optimicen la eficiencia del buque y ahorrar costes de construcción.


Folleto
Una unidad compacta que combina todas las unidades funcionales de media tensión para permitir la conexión, el suministro y la protección de uno o dos transformadores en una red de anillo abierto.
Masterpact UR
Consigue mayor potencia a bordo mediante la optimización de la inversión de capital y los gastos de explotación durante el ciclo de vida de las instalaciones con las soluciones desarrolladas durante más de 90 años de experiencia en aplicaciones navales.


Folleto
Cuando hay una alta corriente de cortocircuito implicada, Masterpact UR asume el control e integra innovaciones especialmente adecuadas para instalaciones eléctricas a bordo de buques mercantes.
Soluciones MCC de media tensión
Los procesos de alta mar y las aplicaciones navales necesitan soluciones de control de procesos y alimentación que proporcionen un alto nivel de fiabilidad y seguridad mientras ahorran espacio.

Distribución de media tensión/baja tensión
Puesto que el sector naval se enfrenta a limitaciones de costes, los astilleros buscan soluciones optimizadas y los operadores se esfuerzan por explotar sus activos al máximo mientras garantizan la máxima seguridad a bordo.


Folleto
Las soluciones de cuadro de distribución de baja tensión inteligentes Okken™ son completas, modulares y de tipo probado para ofrecer seguridad y rendimiento en entornos hostiles.
Descargar aquí

Arquitectura
Saca más partido a tus activos con la arquitectura de distribución segura y eficaz.
Descargar
Filtros de armónicos
La electrónica de alimentación con variaciones de carga rápidas y frecuentes proporciona muchas ventajas relacionadas con el control de procesos y el ahorro de energía. Sin embargo, la creciente abundancia de estos tipos de dispositivos a bordo de embarcaciones puede generar distorsión de armónicos y afectar a los componentes del sistema. AccuSine PCS+ es el mejor filtro de armónicos de su clase que proporciona una mitigación de hasta el 3% THDI.


Folleto
Schneider Electric se especializa en la mitigación de armónicos y ofrece una amplia gama de soluciones para cualquier necesidad, como los filtros de armónicos activos AccuSine PCS+, para fiabilidad de redes eléctricas y calidad a bordo y en alta mar.
Mantenimiento basado en condición con servicios digitalizados
Las tripulaciones se esfuerzan cada vez más por proteger los procesos críticos de a bordo, puesto que un fallo del sistema de distribución eléctrica puede provocar importantes trastornos. Tanto si es para garantizar la seguridad de la tripulación, como la disponibilidad energética o la fiabilidad de los equipos, el sistema de distribución eléctrica es clave.


Arquitectura
Aplicación EcoStuxure Asset Advisor Marine. Minimiza los gastos de explotación y maximiza la tranquilidad.
Descargar

EcoStruxure Asset Advisor
Este enfoque inigualable ofrece análisis predictivo para proteger la distribución eléctrica mediante la supervisión de los productos conectados críticos.
Leer ahora
Preguntas frecuentes
Accede ahora a nuestra base de conocimiento para obtener respuestas a más de 100.000 preguntas online en unos segundos.
Documentos y descargas
Visita nuestra biblioteca técnica para encontrar fichas técnicas, especificaciones de producción y más.
Aplicación de atención al cliente
Descarga la aplicación mySchneider y recibe soporte al instante, en cualquier momento y lugar. Descárgala hoy mismo