Vuonna 1920 perustettu Merlin Gerin erikoistui alun perin keski- ja suurjännitteisiin öljykatkaisijoihin. Yhtiö investoi innovaatioihin nopeasti, kunnes Schneider osti sen vuonna 1992.
Käännekohtia
- 1920
Paul-Louis Merlin ja Gaston Gerin perustivat sähkölaitteisiin erikoistuneen yrityksen Grenoblessa.
- 1921
Grenoblessa sijaitseva Voltan laboratorio rakennettiin suorittamaan turvallisuustestejä suurjännitetuotteille ja -laitteille, joiden jännite oli 1930-luvulla jopa 800 kV.
- 1929
Paul-Louis Merlinin sähköalan oppisopimuskoulu avataan Grenoblessa.
- 1937
Merlin Gerin kehittää pneumaattisen katkaisijan, joka on luotettavampi ja turvallisempi vaihtoehto öljypohjaiselle versiolle.
- 1946
Merlin Gerin lanseeraa ensimmäisen katkaisijan 10 000 A:n ja 15 000 V:n oikosuluille.
- 1951
Ensimmäinen pienjännitteisten Compact-katkaisijoiden sarja lanseerataan Westinghouse-lisenssillä.
- 1972
Pienjännitteinen kotitalouksille suunnattu F32-pienoiskatkaisija lanseerataan.
- 1974
Acti 9:n ja Resi 9:n edeltäjä, modulaarinen Multi 9 -suojausjärjestelmä, lanseerataan.
- 1986
MasterPact-ilmakatkaisija (800–6300 A) lanseerataan.
Schneider Electricin historia
Tutustu historiaamme ja muihin brändeihin, jotka ovat osa Schneider Electriciä.