- Schneider Electric on mukana Sähkö Valo Tele Av -messuilla Jyväskylässä 7.–9.9.2022
- Koteihin ja kiinteistöihin on tarjolla vaivattomia tapoja sähkönsäästöön, energiankäytön tehostamiseen ja optimointiin osastolla C 318
- Schneider Electricin asiantuntijat pitävät tietoiskuja sähköisistä aiheista tietoiskulavoilla
- Ensiesittelyssä palkitun Esmi Sense FDP -paloilmoitinjärjestelmän uusi kustannustehokas kenttälaitesarja – Esmi Impresia
Tiedote, 6.9.2022 Energian hinnankorotukset luovat lisäpaineita sähkönsäästöön sekä energiankäytön tehostamiseen ja optimointiin kodeissa ja muissa kiinteistöissä. Tehokkuuden ja optimoinnin vaateet osuvat myös sähkönjakelulaitteistoihin ja -infraan. Schneider Electricillä on erilaisia ratkaisuja uusiin ja vanhoihin kiinteistöihin 7.–9.9.2022 Sähköalan ammattitapahtumassa Sähkö Valo Tele Av -messuilla Jyväskylän Paviljongissa. Schneider Electricin osasto on C 318.
Schneider Electricin asiantuntijat pitävät omista erikoisosaamisalueistaan tietoiskuja messujen tietoiskulavoilla. Täältä näet tietoiskujen aikataulut.
Wiser-älykoti, huomaamaton kotiautomaatio
Messuilta löytyy loft-tyylinen olohuone, jossa esitellään Wiser-älykodin toimintoja luonnollisessa ympäristössä. Älykoti on päällisin puolin tavallinen koti, jossa kotiin asennettujen sensorien ja etäohjauksen avulla toimintoja automatisoidaan. Energiatehokkuus, valaistus, erilaiset turvaratkaisut ja tilanneohjaukset, vesivuotosensorit ja palovaroittimet ovat kaikki yhtä ja samaa, helposti automatisoitavaa järjestelmää, joka taipuu asukkaiden yksilöllisiin tarpeisiin ja toiveisiin.
Älykodin energianhallintaan tutustumista vauhdittaa Onnenpyörä, jota pyörittää useampana messupäivänä Janne Porkka.
Lisätietoja: juhani.hallamaa@se.com
050 327 8388
Sähköauton latausasemat, eMobility for Buildings ja eMobility for Homes
Kuljetusten sähköistämisellä päästään kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Schneider Electricin EcoStruxure for eMobility tarjoaa älykkäitä EV-latausratkaisuja, joilla sähköautojen lataus sujuu tehokkaasti, kestävästi ja ympäristöystävällisesti kodeissa ja muissa kiinteistöissä.
Sähköautojen latausasema EVlink™ Home toimii yhdessä Wiser-älykotijärjestelmän kanssa. Sen avulla sähköauton lataus on mahdollista ohjata lataamaan auton akut esimerkiksi yöaikaan, kun sähkön hinta on yleensä alhaisimmillaan.
Lisätietoja: otto.kahra@se.com
040 595 5104
ELKO Plus Ocean Plastic, modernia designia merestä
Merten muoviroskaa on hyödynnetty ELKO Plus Ocean Plastic -mallistossa pistorasioiden, kytkinten ja kehysten valmistamisessa. Mereen hylätyt kalaverkot muotoutuvat ympäristöystävälliseksi tuotesarjaksi urakoitsijoiden, sähköasentajien ja kuluttajien saataville.
Lisätietoja: eetu.makela@se.com
050 407 1404
Multiwire-valonsäätimet – asennuksen helppoutta kaikissa muodoissaan
Schneider Electricin uudet Multiwire-valonsäätimet ovat nyt saatavilla. Multiwire julkaistaan kerralla kaikkiin Schneider Electricin tuttuihin kalustesarjoihin: Exxact, Renova, Elko Plus, Elko RS16 ja Elko RS Nordic. Lisäksi suositun Wiser-älykotiperheen valonsäätimet vaihtuvat Multiwire-versioiksi. Uudet säätimet voidaan nyt asentaa ilman nollaa tai nollalla. Jälkimmäisellä asennustavalla saadaan aikaiseksi parempi sekä laajempi valonsäätö sekä samalla säätimet sopivat loistavasti kaikenlaisiin kohteisiin.
Katso lisää: https://youtu.be/FkjhffMvaK0
Lisätietoja: juhani.hallamaa@se.com
050 327 8388
Ajannäyttöjärjestelmät – uusia tapoja luoda keskitetty ajanhallinta kiinteistöön
Keskitettyjä ajannäyttöjärjestelmiä käytetään kiinteistöissä, joissa halutaan seurata samaa aikaa. Koulut, sairaalat ja toimistot, lentoasemista puhumattakaan, toimivat sujuvasti ainoastaan, kun ajannäyttö toimii ja siihen voidaan luottaa. Schneider Electricin tarjoamasta löytyvät perinteiset impulssitahdisteiset kellot, mutta myös yhä useammin käytetyt aikakoodi- ja NTP PoE -kellojärjestelmät, jotka helpottavat merkittävästi ylläpitotoimia kiinteistön elinkaaren aikana.
Lisätietoja: anssi.liski@se.com
040 643 1616
ESMI-paloilmoitinjärjestelmä, Esmi Impresia -kenttälaitesarja
Schneider Electricin palkittu Esmi Sense FDP -paloilmoitinjärjestelmä saa tänä vuonna uuden kenttälaitesarjan. Esmi Impresia tuo kustannustehokkuutta koko sen elinkaaren ajalle, alkaen uudesta asennusprosessista. Monikriteeri-ilmaisun vakiona tarjoava sarja on hallittavissa mobiililaitteella EcoStruxure Fire Expert -sovelluksella ja integroitavissa Schneider Electricin kiinteistöautomaatioon erilaisten toimintoketjujen luomiseksi.
Lisätietoja: anssi.liski@se.com
040 643 1616
Sähkönjakelu, Smart Panel
Smart Panel -keskukset ovat yksinkertaisia, Ethernet-yhdistettyjä ratkaisuja sähkönjakelun hallintaan. Ne antavat sähkölaitteille mahdollisuuden viestiä suoraan ja reaaliajassa, jolloin tiedot esimerkiksi ylikuormituksista tai tehottomuuksista saadaan selkeästi tietokoneeseen tai muuhun älylaitteeseen. Kokonaiskuvan avulla kiinteistön sähköjärjestelmän tilaa on helppo seurata ja näin niiden ohjaus perustuu oikeaan dataan.
Lisätietoja: jyrki.gronholm@se.com
050 070 5839
TeSys Giga
Moottorikäynnistimien tuotevalikoima on laajentunut TeSys Giga -mallilla. Sen ainutlaatuinen rakenne säästää tilaa jopa 40 prosenttia ja helpottaa varaosien asennuksia. TeSys Gigan itsediagnostiikka pidentää käyttöikää ja toimivuutta sekä lyhentää käyttökatkoksia. Laitteen suunnittelussa hyödynnetyt 56 patenttia kertovat digitaalisten innovaatioiden laajuudesta. TeSys Giga on haastavissakin olosuhteissa luotettava moottorikäynnistin.
Lisätietoja: jyrki.gronholm@se.com
050 070 5839
SF6-vapaat kojeistot
Ilmastonmuutosta kampitetaan monella eri rintamalla. SF6-kaasu on kaikkein voimakkain kasvihuonekaasu, 23 500 kertaa hiilidioksidia pahempi, mutta sitä on kuitenkin saanut käyttää sähköteollisuudessa sen poikkeuksellisen hyvän eristävyyden takia. Schneiderin ”Pure Air” -teknologia perustuu puhtaan ilman ja tyhiötekniikan yhdistelmään, jolla saavutetaan SF6-kaasun eristävyys ilman ilmastolle haitallisia kasvihuonekaasuja.
SF6-kaasu on hajutonta, edullista ja tekee sähkönkäytöstä turvallisempaa suojaamalla oikosuluilta. SF6-eristetyt laitteet myös mahtuvat pieneen tilaan, mutta vaativat elinkaarensa lopussa kaasujen talteenoton ja kierrätyksen. Schneiderin uuden innovaation myötä kierrätyksen vaiva ja kustannukset jäävät tarpeettomiksi.
SF6-vapaisiin kojeistoihin voi tutustua messuilla.
Lisätietoja: jp.pouttu@se.com
040 548 2983
TransferPacT Automatic- automaattiset syötönvaihtokytkimet
Schneider Electric on julkaissut uudet TransferPacTTM- automaattiset syötönvaihtokytkimet (ATSE), jotka varmistavat häiriöttömän sähkönjakelun jatkuvuuden kaikissa kriittisissä kohteissa, joissa sähkön saanti on turvattava erilaisissa sähköverkon häiriötilanteissa. Modulaariset TransferPacT Automatic -vaihtokytkimet ovat tarvittaessa etävalvontaan liitettäviä ja toiminnoiltaan helposti laajennettavia koko elinkaarensa aikana.
Lisätietoja: jyrki.gronholm@se.com
050 070 5839