Tuotemerkkimme

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Exxact- ja Renova-sarjojen uudet tuotteet tuovat tyyliä sähköremontteihin

Exxact on muotoilultaan tyylikkään moderni laitesarja, Renova puolestaan henkii klassista retroa ja sopii hyvin vanhaa vaalivaan sisustukseen.
 

Schneider Electric laajentaa pinta-asennustuotteiden valikoimaa

  • Pinta-asennuksena tehtävä sähköremontti on kustannuksiltaan edullisempi teettää kuin uppoasennettavilla kalusteilla, kun jyrsintää ei tarvitse työkohteessa tehdä.
  • Exxact on muotoilultaan tyylikkään moderni laitesarja, Renova puolestaan henkii klassista retroa ja sopii hyvin vanhaa vaalivaan sisustukseen.

Espoo, 1.8.2019 – Schneider Electric, energianhallinnan ja automaation asiantuntija, tuo markkinoille kaksi uutta pinta-asennuskalusteiden laitesarjaa. Jos uppoasennettavien sähköasennuskalusteiden käyttö ei kohteessa onnistu, sopivammat kalusteet löytyvät pinta-asennettavista tuotteista.

– Pinta-asennettaviin kalusteisiin päädytään usein varsinkin vanhaa sisustustyyliä kunnioittavissa sähköremonttikohteissa. Renova-asennuskalusteet ovat nousseet sisustajien suosikeiksi uppoasennettavissa asennuksissa ja nyt Schneider Electric tuo sarjaan myös pinta-asennusvalikoiman, kertoo Offer manager Eetu Mäkelä.

Renovan uudesta pinta-asennettavasta mallistosta löytyvät yleisimmät asennuskalusteet, joita saa sarjalle tuttuun tapaan sekä mustana että valkoisena.

Asennustyö helppoa ja siistiä

Exxact-sarjan mallistosta löytyy tarjontaa yksi-, kaksi- ja neliosaisista pistorasioista kytkimiin, listarasioihin ja pinta-asennusrasioihin. Uusissa pinta-asennustuotteissa toistuu sama valkoisen sävy kuin uppoasennettavien Exxact-tuotteiden mallistossakin, minkä ansiosta tuotesarjoja voi yhdistää helposti. Myös täysin kojeen peittävät kaarevat vivut sopivat hyvin moderniin sisustukseen.

Exxact-tuotteiden asennettavuuteen on kiinnitetty paljon huomiota. Uudet pinta-asennusrasiat kiinteällä kehyksellä ovat tukevia ja yksinkertaisia laittaa paikoilleen. Asentaminen on helppoa, kun erillisiä kehyksiä ei tarvita. Se tekee asennustyöstä myös siistimpää: yhtenäisen pintakehyksen ansiosta pölyä keräävää rajaa kehyksen ja pintarasian väliin ei tule.

– Mallistoon kuuluvien listarasioiden asentamisessa ei myöskään tarvita erillistä kehystä. Listarasioita on kolme erilaista ja ne sopivat hyvin asennettavaksi rinnakkain samojen mittojen ansiosta. Lisäksi ne sopivat ulkonäöllisesti yhteen malliston pinta-asennusrasioiden kanssa, Eetu Mäkelä sanoo.

Exxact - 2000532

Exxact -2400497

Exxact - 2000523

Exxact - 2400488

 

Lisätietoa laitesarjoista:

Exxact pinta-asennustuotteet

  • 1-, 2- ja 4-pistorasiat, kytkimet, jakorasia ja lisätarvikkeita

Exxact pinta-asennusrasiat kiinteällä kehyksellä

  • Kehys on integroitu koteloon
  • Pistorasia kahdella korkeudella, 33 mm ja 47 mm
  • 1-, 2-, 3- ja 6-osaiset asennusrasiat sekä listakotelot

Renova pinta-asennustuotteet

  • 2-pistorasiat, kytkimet, jakorasia ja lisätarvikkeita

Listahinnat

  • Pistorasia 9 euroa
  • Kytkin 5,6 euroa

Lue lisää olemassa olevista Renova- ja Exxact-tuotteista

Katso video pinta-asennettavista tuotteista:

Lisätietoja:

Schneider Electric 
Eetu Mäkelä, Offer manager
Tel. +358 50 4071 404
eetu.makela@se.com

Wiztrustin blokkitekniikkaan perustuvan tarkistusalustan käyttöönotto

Schneider Electric tarkistaa sisältönsä Wiztrust-ohjelmistolla 2. lokakuuta 2019 lähtien, mikä takaa viestinnän suojauksen. Voit tarkistaa yritysviestinnän aitouden verkkosivustolla Wiztrust.com.
Näytä lehdistötiedote (pdf, 185 kb) avautuu uudessa ikkunassa
Jaa tämä sivu:

Chat

Onko sinulla kysyttävää tai tarvitsetko apua? Me voimme auttaa!