Luomalla koneesta tai laitteesta digitaalinen kaksonen Schneider Electricin EcoStruxure Machine Expert Twin -ohjelmistoratkaisulla valmistaja saa koneen 50 % nopeammin markkinoille ja lyhentää koneen käyttöönottoaikaa 60 %.
Ohjelmisto mahdollistaa kone- ja laitevalmistajille digitaalisten mallien luomisen todellisista koneista, jotta ne voidaan suunnitella ja ottaa käyttöön virtuaalisesti ennen itse koneen rakentamista. EcoStruxure Machine Expert Twin auttaa laitevalmistajia parantamaan suunnitteluprosesseja ja ylläpitämään laatua sekä minimoimaan käyttöönoton kustannuksia. Se tarjoaa myös täysin uuden tason koneen toimintojen ja ylläpidon joustavuuteen ja tehokkuuteen.
Ratkaisun avoin ohjelmointiympäristö mahdollistaa lisäosien ja laajennusten käytön.
EcoStruxure Machine Expert Twinin intuitiivinen ympäristö sisältää mekatronisia komponentteja, VR/AR-liittymiä ja sovelluskeskeisiä kirjastoja, jotka kaikki mahdollistavat mekaanisten, sähköisten ja ohjaustehtävien rinnakkaisen suunnittelun.
Ohjelmistoratkaisu sisältää saumattoman integraation EcoStruxure Machine Expertin ja Ecostruxure Automation Expertin kanssa sekä laajat liitäntäpinnat asiakkaan datapisteisiin, työnkulkuun ja prosesseihin.
- Digitaalinen kaksonen avaa tien uudelle tavalle suunnitella koneita, luo joustavampaa tuotantoa ja parantaa koneiden suorituskykyä,” sanoo Heikki Hietanen, koneautomaation tuotepäällikkö Schneider Electriciltä.
- Virtuaalinen suunnittelu mahdollistaa suuremman tuottavuuden ja joustavuuden. EcoStruxure Machine Expert Twinin avulla valmistajat voivat saada koneen nopeammin markkinoille, kun monipuolisten simulointien ja virtuaalisen testauksen ansiosta koneiden mekaniikka ja automaatio voidaan varmentaa ja toimintahäiriöriskiä vähentää.” jatkaa Heikki.
Digitaalisen kaksosen tuottamat höydyt kolmesta näkökulmasta
Digitaalinen kaksonen nimensä mukaisesti pyrkii olemaan täysin samanlainen kuin sen oikea fyysinen kaksonen. Digitaalisen mallin lähtökohtana pitää myös olla fyysinen maailma, koska lopputuote on fyysinen kone, jonka suunnittelua nyt vain tehdään digitaalisessa maailmassa.
EcoStruxure Machine Expert Twiniä käyttäneet asiakkaat ovat todentaneet seuraavia hyöytyjä:
- Kone on saatu valmiina markkinoille 50 % nopeammin
- Käyttöönottoon kulunut aika on ollut 60 % pienempi
- Laatuun liittyvissä kustannuksissa testauksen aikana ja sen jälkeen on saavutettu jopa 20 % säästöjä
1 Tukea myyntiin ja varmuutta suunnitteluprosessiin
EcoStruxure Machine Expert Twin kattaa koko koneen elinkaaren myynnistä, konseptista ja suunnittelusta valmistukseen ja toimintaan. Lisäksi suunnitteluideoiden muuttaminen vakuuttaviksi myyntianimaatioiksi auttaa asiakkaita hahmottamaan lopputuotteen toiminnan oikein, kun taas syvällinen suunnittelu auttaa parantamaan ja varmistamaan prototyyppien laatua, vähentämään riskejä ja laatuun liittyviä kustannuksia sekä nopeuttamaan markkinoille saattamista.
2 Virtuaalitestaus muuttaa koneen rakentamista
Digitaalinen kaksonen tehostaa koneiden rakentamista digitoimalla kaikki prosessit suunnittelun mekaaniseen, sähköiseen ja ohjauspuoleen. Lisäksi se mahdollistaa virtuaalisen testauksen ja käyttöönoton sekä lyhentää tehdasvastaanottotestejä (FAT). Ratkaisu parantaa myös järjestelmän integraatiotestejä, lisää ohjelmiston laatua, nopeuttaa tuotannon käynnistystä ja säästää arvokasta paikan päällä tapahtuvaa käyttöönottoaikaa.
3 Asiakaspalveluun uusi toimintamalli
Ohjelmisto mahdollistaa laitevalmistajille uusien palveluiden tarjoamisen digitaalista kaksosta hyödyntäen; ohjelmistopäivitysten parantamisen ja testaamisen virtuaalisesti sekä koneiden toimintakatkojen vähentämisen. EcoStruxure Machine Expert Twin voi myös avata uusia tulonlähteitä laitavalmistajille koko koneen elinkaaren ajan koneiden huollon, operaattorikoulutuksen ja muiden parannusten ja päivitysten kautta.
Lisätiedot:
Heikki Hietanen
Offer Manager, Machine Solutions, Schneider Electric
heikki.hietanen@se.com
puh. 050 414 0231