Härmän palvelukeskus matkalla eroon turhista palohälytyksistä
Espoo, Finland
23/05/2016
Espoo, 23.5.2016 – Vuonna 2013 Härmän palvelukeskuksesta lähti pelastuslaitokselle kuusi erheellistä paloilmoitusta. Huomattavan kalliiksi käyneet, aiheettomat hälytykset haluttiin ehkäistä paloilmoittimen modernisoinnilla. Palvelukeskuksessa alkuvuodesta 2016 aloitettu mittava palosaneeraus ja samassa yhteydessä tehty huoltosopimus lisäävät kiinteistön turvallisuutta ja viihtyvyyttä sekä vähentävät ilmaisimien huoltokuluja. Palvelukeskuksessa paloturvallisuuden takaaminen on ensiarvoisen tärkeää, ja pelastustilanteessa tarvitaan täsmällistä ja ajantasaista tietoa.
PRONTOn (Pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilastojärjestelmä) mukaan vuonna 2013 automaattisen paloilmoittimen välittämistä tehtävistä Suomessa 96 % oli erheellisiä. Tämä tarkoittaa noin 19 000 turhaa käyntiä eli noin 50 käyntiä joka päivä. Erheellisistä paloilmoituksista puolet tuli hoitolaitoksista. Härmä kuuluu Etelä-Pohjanmaahan, joka loisti tilastoissa toisena erheellisten paloilmoitusten määrissä suhteessa koko maahan.
Automaattisen paloilmoittimen välittämät erheelliset ilmoitukset johtuivat yleensä ihmisen toiminnasta, kuten huolimattomuudesta kunnossapitotöissä tai laitteiston sopimattomuudesta kiinteistössä tapahtuvaan toimintaan kuten ruoanlaittoon. Vuoden 2013 alusta lähtien kaikki pelastuslaitokset ovat laskuttaneet erheellisistä paloilmoituksista.
”Modernisointi oli taloudellisesti järkevä ratkaisu. Vuositasolla uusi tehokkaampi järjestelmä tuo säästöä pienempien huoltokustannusten ja vähentyneiden erheellisten palohälytysten ansiosta. 1400 vanhan ilmaisimen huolto oli kallista ja hankalaa. Vanhojen ilmaisimien huolto on nyt käytännössä lopetettu, sillä niiden varastointi ja säilytys oli vaativaa ja puhdistusväli lyhyt”, Härmän palvelukeskuksen toimitusjohtaja Heikki Luomaluhta kertoo.
”Schneider Electricin toimittama modernisoitu paloilmoitinjärjestelmä koostuu noin 1200 osoitteellisesta palokomponentista. Uusi järjestelmä kertoo pelastushenkilökunnalle tarkan palopaikan rakennuksessa sekä opastaa pelastajat lähimmälle sisäänkäynnille”, Luomahuhta jatkaa.
Uusi paloilmoitinjärjestelmä ylittää nykyvaatimustason ja sopimukseen sisältyy myös eValvomopalvelu. Kiinteistön turvallisuustaso on nostettu ajanmukaiselle tasolle ja jatkossa myös yksittäisen paloilmaisimen toimintatilaa ja likaantumisastetta voidaan valvoa ja hallita etänä eValvomon avulla.
Modernisointi vaikuttaa lisäksi myös asukkaiden turvallisuuden tunteeseen sekä elämänlaatuun viihtyvyyttä lisäämällä. Jatkossa myös huolto- ja pelastushenkilökunta voi käyttää työaikansa tehokkaammin, kun heidän ei enää tarvitse tehdä turhia käyntejä palvelukeskukseen.
Wiztrustin blokkitekniikkaan perustuvan tarkistusalustan käyttöönotto
Schneider Electric tarkistaa sisältönsä Wiztrust-ohjelmistolla 2. lokakuuta 2019 lähtien, mikä takaa viestinnän suojauksen. Voit tarkistaa yritysviestinnän aitouden verkkosivustolla Wiztrust.com.