Tuotemerkkimme

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Kimmo Vehviläinen hankki kotiinsa hotellimukavuutta – piiloon lisätty äly tuo kiksejä arkeen

Espoo, Finland

28/06/2022

Lataa PDF
  • Valaistus on keskeinen tunnelmantekijä. Schneider Electricin Wiser-älykotiratkaisun avulla erilaisia tunnelmia luodaan yhtä nappia painamalla.
  • Järjestelmän asentaminen käy helposti ja huomaamattomasti myös jälkiasennuksena.
  • Automaattiset toiminnot luovat koteihin lisää viihtyisyyttä ja turvallisuutta ja älykodin ohjaus toimii kätevällä älypuhelinsovelluksella.

Tiedote, 28.6.2022 – Nehän on eri ihmisillä erilaisia. Esimerkiksi, että on lempinojatuoli ja lukuvalo. Siihen vielä vaikka takkatuli ja pikku pöydällä vieressä kuppi kuumaa kaakaota, maalailee Kimmo Vehviläinen mielikuvaa viihtyisästä kodin tunnelmasta.

Vehviläisen kotiin on asennettu Schneider Electricin Wiser-älykotiratkaisuja, jotka sopivat viihtyisyyttä ja hyvää tunnelmaa arvostavalle perheelle. Kovimmalla kulutuksella ovat kylpyhuoneisiin asennetut liiketunnistimella toimivat valaisimet, joiden avulla valot syttyvät ja sammuvat automaattisesti.

– Tuntuu pieneltä jutulta, mutta on sellaista mieltä ylentävää arjen luksusta. Yksi napin painallus tai ei edes sitä, niin saa toivotun tunnelman. Tai ei tarvitse nousta sängystä sammuttaakseen lastenhuoneessa palavat valot. Aika pienellä vaivalla tuli koko kotiin upgreidaus, vähän kuin asuisi hienossa hotellissa, kertoo Vehviläinen.

Jälkiasennuksenakin vaivatonta viihtyisyyttä

Vehviläisen kotiin Wiserin älykotiratkaisut on asennettu jälkikäteen. Epäilyt vaivalloisuudesta tai johtosekamelskasta osoittautuivat turhiksi ja itse asennus sujuu vanhaankin kohteeseen päivässä.

– Asentaja otti seinästä valokatkaisijan auki ja lisäsi sinne palikan. Ei se ole sen monimutkaisempaa. Suosittelen tätä ratkaisua kaikille teknisistä vimpaimista innostuneille. Jos tykkää, että EasyPark tai Wolt helpottaa elämää, niin tämä Wiser tekee saman kotona. Moni pieni päivärutiini jää pois ja tilalle tulee helppoutta ja tunnelmaa. Minulle asuminen tarkoittaa kotia, joka on enemmän kuin katto pään päällä. Täytyy viihtyä ja olla kivaa, lisää Vehviläinen.

Valaistus on kirjaimellisesti loistava sisutuselementti

Valaistuksen avulla voi korostaa, häivyttää ja luoda monenlaista tunnelmaa. Usein kodeissa valaistuksen säätäminen vaatii kyykkimistä ja kumartelua ja valokatkaisijoiden hakemista eri korkeuksilta. Wiserin avulla erilaisilla valaistuksilla luotavat tunnelmat hoituvat helposti, yhdestä napista.

– Puoliso varsinkin tykkää epäsuorasta valosta. Meillä on ihan eri tunnelmat valmiina siihen, kun siivotaan, siihen kun syödään perheen kanssa tai on vieraita tai jos vaan katellaan omalla väellä telkkaria. Se tunnelmanluontihan on vähän kuin ravintolassa: ei saa olla pimeää, muttei liian valoisaakaan. Valaistus on se kodin tunnelman piste iin päälle, kertoo Vehviläinen.

Nautinnon lisäksi älykästä

Viihtyisyyden lisäksi Wiser tarjoaa myös lukuisia turvallisuutta parantavia ominaisuuksia. Vehviläisen kotona keittiössä ja kodinhoitohuoneessa on kosteusvahdit, joten jos pesukoneliitäntä pettää, saa Vehviläinen siitä välittömästi tiedon kännykkäänsä. Kahvinkeittimen pistorasian voi sammuttaa etäältä ja autokatoksen kulmaan asennettu kamera kertoo, ketä pihamaalla liikkuu.

- Säästyy meillä sähköäkin. Sen kulutuksen seuranta on naurettavan helppoa ja se yksistään jo tuo motivaatiota säästämiseen. Toisekseen turhia laitteita ei jää enää päälle, kun ne on säädetty yhden napin taakse sammutettavaksi.

Helppokäyttöisyys plussaa

Sekä jälkiasennus että kännykkäsovelluksen helppous miellyttävät Vehviläistä. Uusia laitteita on helppo lisätä ja ottaa käyttöön myöhemminkin ja seuranta sujuu vaivatta.

­– En kyllä luopuisi enää. Minulle on luonnollista huolehtia omasta ja muiden viihtyisyydestä. Vähän jo odottelen syksyäkin, että pääsen oikein kunnolla fiilistelemään valaistuksella.

Lisätietoja:

Markkinointivastaava Sara Orre, sara.orre@se.com, puh 044 5504434

Wiztopicin blokkitekniikkaan perustuvan tarkistusalustan käyttöönotto

Schneider Electric tarkistaa sisältönsä Wiztrust-ohjelmistolla 2. lokakuuta 2019 lähtien, mikä takaa viestinnän suojauksen. Voit tarkistaa yritysviestinnän aitouden verkkosivustolla Wiztrust.com.
Näytä lehdistötiedote (pdf, 185 kb) avautuu uudessa ikkunassa
Jaa tämä sivu:

Chat

Onko sinulla kysyttävää tai tarvitsetko apua? Me voimme auttaa!