Kotiautomaatio tuo ripauksen ylellisyyttä arkeen
05/02/2014
Nykyaikaisen kodin voi varustaa Schneider Electricin kodin LVIS-järjestelmät integroivalla KNX-järjestelmällä, johon kuuluu myös kotonaolosimulaatio ja hälytysjärjestelmä. Asukkaiden on kosketusnäytön avulla helppo ohjata KNX-järjestelmään liitettyjä toimintoja ja säätää huonekohtaisesti lämpötilaa, ilmastointia ja valaistusta sekä ohjata ulkomarkiiseja ja kaihtimia.
Jyväskylä 5.2.2014 – Oletko miettinyt millaista olisi asua älykkäässä, turvallisessa ja samalla energiaa säästävässä talossa? Nykyaikaisen kodin voi varustaa Schneider Electricin kodin LVIS-järjestelmät integroivalla KNX-järjestelmällä. Asukkaiden on keskeiselle paikalle sijoitetun kosketusnäytön avulla helppo ohjata KNX-järjestelmään liitettyjä toimintoja ja säätää huonekohtaisesti lämpötilaa, ilmastointia ja valaistusta sekä ohjata ulkomarkiiseja ja kaihtimia. Kotonaolosimulaatio sytyttää ja sammuttaa valoja automaattisesti asukkaiden poissa ollessa saaden kodin näyttämään asutulta silloinkin, kun ketään ei ole kotona. Lisäksi KNX-järjestelmä hälyttää, jos kotiin murtaudutaan, vesijohto vuotaa tai syttyy tulipalo.
Valaistuksen ohjaus on helppoa ja mukavaa
Kodin valaistusta voi ohjata automaattisesti, kun KNX-järjestelmään ohjelmoidaan ennalta asukkaiden tarpeisiin ja toimintaan mukautettuja valaistustilanteita. Yhdellä painikkeen painalluksella valot voi sytyttää tai sammuttaa koko kodista. Valaistuksen voi myös ohjelmoida syttymään ja sammumaan ennalta määriteltyinä kellonaikoina. Samoin esimerkiksi kotiteatterihuoneessa voi yhdellä painikkeen painalluksella himmentää valot, saada sälekaihtimet sulkeutumaan ja kotiteatterilaitteet käynnistymään.
Valojen ja laitteiden ohjaus lisää turvallisuutta
Liikkeentunnistimien ja ajastimien avulla voi ohjata harvoin käytettävien huoneiden ja käytävien valaistusta. Samoin voi ohjata yövalaistusta, mikä lisää turvallisuutta etenkin pienten lasten tai iäkkäiden henkilöiden kulkiessa asunnossa yöllä. Entä sammutinko silitysraudan ja lieden? Ulko-oven vieressä sijaitsevaa, KNX-järjestelmään liitettyä ”poissa”-painiketta painamalla voi keskitetysti sammuttaa valojen lisäksi kaikki ne pistorasiat, joihin näitä laitteita on kytketty. Jos asukkaat ovat pidempään poissa kotoa, järjestelmä alentaa myös lämpötilaa.
Markiisien ja sälekaihtimien ohjaus sään mukaan
Jos tuuli yltyy ja ulkomarkiisit jäivät alas, vetää KNX-järjestelmään liitetty tuulianturi markiisit automaattisesti suojaan. Myös sälekaihtimia voi ohjata huoneista painikkeilla tai keskitetysti ja ne voidaan asettaa toimimaan myös ajastetusti vuorokaudenajan mukaan. Kaihtimien sulkeminen kesällä päivän kuumimmaksi ajaksi vähentää sisätilojen kuumenemista ja pitää sisälämpötilan miellyttävänä.
Älykäs ohjaus säästää energiaa ja pienentää sähkölaskua
Älykkään lämmityksen ja valaistuksen ohjauksen avulla talon energiakustannuksia voidaan pienentää, sillä talo osaa vähentää energiankulutusta asukkaiden ollessa poissa tai nukkumassa. Moderni KNX-järjestelmä parantaa kodin energiatehokkuutta, koska käytön aikaiset kustannukset voivat olla jopa 30 prosenttia alemmat tavanomaisiin ratkaisuihin verrattuna.
Käytä mobiililaitetta kaukosäätimenä ja seuraa sen avulla energiankulutusta
KNX-järjestelmää voi ohjata myös mobiililaitteella. Tätä varten tarvitsee vain ladata yleisimpiin älypuhelimiin ja tabletteihin soveltuva InSideControl -sovellus AppStoresta tai Google play-kaupasta. Saman käyttöliittymän voi ladata moneen mobiililaitteeseen, vaikka niissä olisi eri käyttöjärjestelmä. Selkeän ja intuitiivisen käyttöliittymän avulla voi ohjata valaistusta ja lämmitystä yksittäin tai ryhmissä sekä valita värin RGB-valaistukselle. Käyttöliittymän näytöltä näkee myös hetkellisen energiankulutuksen.
KNX-järjestelmä on helppo suunnitella, asentaa ja ottaa käyttöön
Uutta kotia suunnitellessaan kuluttajan kannattaa jo suunnittelun varhaisessa vaiheessa antaa sähkösuunnittelu ammattilaisen tehtäväksi ja ottaa KNX-järjestelmän asennus uuteen kotiin puheeksi sähkösuunnittelijan kanssa. Schneider Electricin KNX-järjestelmä on helppo suunnitella, asentaa ja ottaa käyttöön. Avoin, standardisoitu, väylätekniikkaan perustuva KNX-järjestelmä on joustava ratkaisu, koska asennusta voidaan muuttaa sekä projektin aikana että sen jälkeen. KNX-järjestelmään voidaan lisätä lukematon määrä erilaisia KNX-yhteensopivia tuotteita ja toimintoja myös jälkikäteen, minkä ansiosta koti muuntuu joustavasti asukkaidensa lukumäärän, iän ja tarpeiden mukaan myös tulevaisuudessa.
Saatavuus
Schneider Electricin valikoimaan kuuluvat kaikki keskeiset toiminnot KNX-järjestelmiin: sensorit, toimilaitteet ja järjestelmäkomponentit. Kalustesarjavaihtoehtoina on monipuolinen Exxact. Lisätietoja Schneider Electricin KNX-järjestelmään liitettävistä tuotteista löydät Schneider Electricin verkkosivuilta. Sähköalan ammattilaiset saavat tuotteet helposti ja nopeasti sähkötukkuliikkeiden kautta.
Finland