Tuotemerkkimme

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Mika Vainion ääni-installaatio Kiasmassa saa rytminsä automaatioammattilaisten avulla

  • Teollisuusautomaation asiantuntija Schneider Electric toteutti ääni-installaatioon laitteiston, joka saa teoksen kuulostamaan taiteilijan toivomalta.
  • Muusikko ja äänitaiteilija Mika Vainion 3 x Wall Clocks -teoksessa kellojen viisarit liikkuvat kaikki omaan tahtiinsa.
  • Ratkaisu toteutettiin teollisuusautomaatiossa tavallisesti käytettävän ohjelmointilogiikan avulla.

Espoo, 3.9.2020 – Nykytaiteen museo Kiasmassa Helsingissä on avautunut kansainvälisesti arvostetun muusikon ja äänitaiteilijan Mika Vainion (1963–2017) näyttely. 50 Hz -näyttely on ensimmäinen laaja katsaus Vainion äänitaiteeseen Suomessa.

Näyttelyssä on mukana Vainion tunnetuimpiin ääniteoksiin kuuluva 3 x Wall Clocks -teos. Teoksen kolme kelloa näyttää samaa aikaa, mutta kellojen viisarit nytkähtelevät eteenpäin eri tahtiin. Epäsäännöllinen tahdistus taideteokseen toteutettiin Schneider Electricin aikajärjestelmien asiantuntemuksella ja tuotteilla.

– Kellojen osoittimet ohjattiin haluttuun epäsäännölliseen tahdistukseen teollisuusautomaation ohjaukseen soveltuvan ohjelmoitavan logiikan avulla. Viiveiden noin 18 sekunnin sykli toistuu tasaminuutein, kertoo järjestelmäasiantuntija Mikko Nousiainen Schneider Electriciltä.

Näyttelykävijälle teoksesta näkyvät vain sivukellot

Ääniteoksen toteuttamiseen käytetty järjestelmä koostuu Esmi WDP-Q-pääkellosta ja kolmesta sivukellosta sekä teollisuuden ohjausjärjestelmiin soveltuvasta Modicon M221 -logiikasta.

– Jippo oli saada kellot käymään epätahdissa keskenään. Se onnistui PLC:n eli ohjelmoitavan logiikan ja relekortin avustuksella: PLC tekee teokseen tarvittavat viiveet kellojen käynnin välille, Nousiainen selvittää.

– Kiasmassa esillä olevassa 3 x Wall Clocks -teoksessa näkyvillä ovat vain sivukellot, joiden käyntiääntä nauhoitetaan ja vahvistetaan reaaliajassa. Käyntiääni on vaikuttava, Nousiainen luonnehtii.

Ohjelmoinnin toteutukseen, testaukseen ja ylläpitoon on käytetty maksutonta Machine Expert Basic -ohjelmointisovellusta.

Ajannäyttöjärjestelmästä ratkaisu jokaiseen kohteeseen

Schneider Electric toteuttaa ajannäyttöjärjestelmiä monenlaisiin kohteisiin, kuten kouluihin, sairaaloihin, hoito- ja päiväkoteihin sekä lentokentille.

Kansallisgallerian konservaattoreilta tullut tehtävä toteuttaa taideteoksen laitteiden suunnittelu ja kokoonpano oli uudenlainen haaste. Erikoisprojektissa hyödynnettiin paitsi Schneider Electricin laajaa tuotevalikoimaa myös monipuolista asiantuntijaosaamista.

– Aikajärjestelmien päätehtävänä on tavallisesti pitää kellot tarkasti oikeassa ajassa. On oma taiteenlajinsa soveltaa teknologioita uusilla ja odottamattomilla tavoilla. Ratkaisun käyttöönotossa apuna olivat myös Schneiderin kelloasentaja ja automaatioasiantuntija, Nousiainen sanoo.

Schneiderin valikoimista löytyvät Esmi-kellot on mahdollista ajastaa usealla eri tavalla. Oikea järjestelmä löytyy, kun tiedetään vaatimukset, joita tila kelloille asettaa.

– Kellot räätälöidään aina kyseisen tilan tarpeiden mukaan, on kyseessä sitten sisä- tai ulkokellot, digitaaliset tai analogiset – tai niiden yhdistelmät, Nousiainen kertoo.

Mika Vainio: 50 Hz Kiasmassa 10.1.2021 saakka.

 

Lisätietoja:

Anssi Liski, tuotepäällikkö, kellojärjestelmät

anssi.liski@se.com, 040 643 1616

Heikki Hietanen, tuotepäällikkö, teollisuusautomaatio

heikki.hietanen@se.com, 050 414 02 31

Kuvateksti:

Mika Vainion 3 x Wall Clocks -teos käsittelee ajan kulumista ja sen hienovaraista epätahtisuutta. Kelloihin on liitetty kontaktimikrofonit, ja viisarien äänet kaikuvat vahvistettuina tilassa. Äänten epäsäännöllisyys luo teokseen oman rytminsä. Mika Vainio: 3 x Wall Clocks, 2001 . Kuva: Kansallisgalleria / Pirje Mykkänen

Wiztrustin blokkitekniikkaan perustuvan tarkistusalustan käyttöönotto

Schneider Electric tarkistaa sisältönsä Wiztrust-ohjelmistolla 2. lokakuuta 2019 lähtien, mikä takaa viestinnän suojauksen. Voit tarkistaa yritysviestinnän aitouden verkkosivustolla Wiztrust.com.
Näytä lehdistötiedote (pdf, 185 kb) avautuu uudessa ikkunassa
Jaa tämä sivu:

Chat

Onko sinulla kysyttävää tai tarvitsetko apua? Me voimme auttaa!