Mobiililaitteella voi ohjata kodin tärkeitä toimintoja
05/02/2014
Nykyaikaisen kodin voi varustaa Schneider Electricin KNX-järjestelmällä, joka yhdistää kodin tekniset toiminnot, kuten valaistuksen, lämmityksen/jäähdytyksen, ilmanvaihdon, hälytykset/valvonnan ja aurinkosuojan samaan järjestelmään. Asukkaat voivat ohjata KNX-järjestelmään liitettyjä toimintoja ja säätää niitä huonekohtaisesti myös mobiililaitteella.
Nykyaikaisen kodin voi varustaa Schneider Electricin KNX-järjestelmällä, joka yhdistää kodin tekniset toiminnot, kuten valaistuksen, lämmityksen/jäähdytyksen, ilmanvaihdon, hälytykset/valvonnan ja aurinkosuojan samaan järjestelmään. Asukkaat voivat ohjata KNX-järjestelmään liitettyjä toimintoja ja säätää huonekohtaisesti lämpötilaa, ilmastointia ja valaistusta sekä ohjata ulkomarkiiseja ja kaihtimia.
KNX-järjestelmää voi ohjata myös mobiililaitteella. Tätä varten tarvitsee vain ladata yleisimpiin älypuhelimiin ja tabletteihin soveltuva InSideControl -sovellus AppStoresta tai Google play-kaupasta. Saman käyttöliittymän voi ladata moneen mobiililaitteeseen, vaikka niissä olisi eri käyttöjärjestelmä. Selkeän ja intuitiivisen käyttöliittymän avulla voi ohjata valaistusta ja lämmitystä yksittäin tai ryhmissä sekä valita värin RGB-valaistukselle. Käyttöliittymän näytöltä näkee myös hetkellisen energiankulutuksen.
Finland