Schneider Electric edistää datakeskusten kestävää kehitystä Uniflair jäähdytysratkaisuilla

Espoo, Finland

23/05/2022

•             Modulaarisuus ja jäähdyttimen kompakti rakenne  nopeuttaa kohteen käyttöönottoa ja yksinkertaistaa asennusta

•             Jäähdytyksen tehokkuus vähentää vuosittaista energiankulutusta ja kokonaiskustannuksia (TCO)

•             Alhaisen ilmastokuormituksen (GWP) jäähdytysratkaisu auttaa datakeskuksia saavuttamaan tiukat energiatehokkuusvaatimukset

•             Schneider Electricin sitoutuminen iMasons Climate Accord (ICA) ilmastosopimuksen lupaukseen vahvistaa toimintaamme palvelinkeskusten kestävän kehityksen tukemisessa

Schneider Electric, globaali energianhallinnan ja automaation asiantuntija julkisti tänään uuden Uniflair™ jäähdytysratkaisun. Ratkaisu perustuu suuriin datakeskuksiin suunniteltuun taajuusmuuttajaohjattuun ruuvikompressoriin, joka tarjoaa energiatehokkuutta, tarkkuutta ja muuntojoustavuutta nykyisiin ja tuleviin datakeskushaasteisiin.

Ilmajäähdytteisen ja vapaajäähdytteisen suuritehoisen jäähdyttimen lisääntynyt jäähdytyskapasiteetti ja pienempi virrankulutus takaavat korkean energiatehokkuuden kaikissa ympäristöolosuhteissa. Uniflair Chiller ruuvikompressorijäähdyttimet ovat ensimmäisiä markkinoille tuotuja alhaisen ilmaston lämmityspotentiaalin (GWP) jäähdytysratkaisuja.

“Viimeisin Uniflair Chiller ilmajäähdytin on suunniteltu kestävän kehityksen vaatimusten mukaisesti ja se tarjoaa yrityksille erinomaisen energiatehokkuuden ja luotettavuuden haastavissakin olosuhteissa. Vihreiden kylmäaineiden käyttö yhdistettynä pienempään virrankulutukseen korostaa Schneider Electricin omistautumista määrätietoisille innovaatioille ja kestävälle kehitykselle sekä tarjoaa asiakkaille tulevaisuuteen suuntautuvaa sopeutumiskykyä.” sanoi Pankaj Pathak, Director Cooling, Secure Power, Schneider Electric.

Palvelinkeskusten jäähdytysinnovaatiot edistävät vastuullista kehitystä ja kestävyyttä

 Schneider Electricin uusimmat 300-2000 kW:n Uniflair Chiller jäähdyttimet tuovat merkittäviä parannuksia korkeaan hyötysuhteeseen ja luotettavaan jäähdytykseen datakeskussovelluksissa ja parantavat nykyistä tuotetarjontaa uusilla kokoluokilla ja kokoonpanoilla.

 Jäähdyttimet:

  • Tarjoavat modulaarisen kokoonpanon ja ovat kompaktirakenteisia ja yksinkertaistavat ja nopeuttavat laitteiston suunnittelua ja käyttöönottoa.
  • Integroivat vapaajäähdytysjärjestelmän, joka hyödyntää ulkoilmaa jäähdyttäen sekä minimoimalla energiankulutuksen vaikuttamatta yksikön kokoon.
  • Vähentävät vuotuista energiankulutusta, pienentävät kokonaiskustannuksia (TCO).
  • Saavuttavat tehokapasiteetin lisäyksen (+2 MW) korkealla veden lämpötilalla, mikä lisää yksiköiden jäähdytyskapasiteettia pienemmällä hiilijalanjäljellä.

Lisätietoa Uniflair Chiller jäähdyttimistä ja ainutlaatuisesta uudesta erikoissuuresta ruuvi-ilmajäähdytteisestä ja vapaa jäähdytteisestä  jäähdytintuoteperheestä XRAC / XRAF, katso tuotetiedot, linkki.

Kestävää kehitystä edistetään iMasonin ilmastosopimuksella

Sen lisäksi, että Schneider Electric tukee datakeskusten kestävää kehitystä innovaatioiden avulla se vahvistaa sitoutumistaan tekniikka-​​alan yhteistyöhön Infrastructure Masons Climate Accordin perustajajäsenenä. Infrastructure Masons (iMasons) on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka on koonnut yli 50 yrityksen historiallisen työryhmän, mukaan lukien AWS, Microsoft ja Google, joiden tehtävänä on vähentää hiilijalanjälkeä digitaalisen infrastruktuurin materiaalien, tuotteiden ja sähköteknisten ratkaisuiden osalta. Sopimuksen tavoitteena on standardisoida digitaalisen infrarakenteen maailmanlaajuinen hiilijalanjälki.  Lisätietoa Schneider Electricin visiosta saavuttaa hiilijalanjäljen nolla nettotaso, linkki

Lisätietoja:

Satu Merenheimo

satu.merenheimo@se.com

+358 50 565 0500

Wiztrustin blokkitekniikkaan perustuvan tarkistusalustan käyttöönotto

Jaa tämä sivu: