Schneider Electric on julkistanut uuden Easy UPS 24V DC. Easy UPS on kehitetty kaupallisiin ja teollisiin käyttöympäristöihin, missä mahdollinen sähkökatkos haittaa suuresti tuottavuutta. Uusi Easy UPS minimoi sähkökatkoksen keston ja suojaa laitetta, mikä vähentää koneen huoltotarvetta sekä parantaa teollisuuden infrastruktuurin hallintaa. UPS on suunniteltu OEM-valmistajia ja järjestelmäintegraattoreita ajatellen, Schneider Electricin uusi 24V DC Power teollisuus-UPS on saatavilla maailmanlaajuisesti alkuvuonna 2022.
“Kun harkitaan sähkönsyötön luotettavuutta ja akkuvarmennusta kaupallisissa ja teollisissa sovelluksissa käyttäjien on keskityttävä sähkönjakelun varmuuteen ja otettava huomioon seisokkien korkeat kustannukset,” sanoi Vincenzo Salmeri, VP, Commercial and Industrial, Secure Power Division Schneider Electric. “Kun sähkönsyöttöä ei valvota, se voi johtaa lukuisiin ongelmiin, kuten tietojen mahdolliseen katoamiseen sekä automaatiolaitteiden uudelleen käynnistämiseen. Schneider Electricin Easy UPS auttaa kaupallisissa ja teollisissa ympäristöissä toimivia käyttäjiä saamaan etävalvonnalla ja -hallinnalla täyden suojan investoinneilleen.
Easy UPSin hyödyt ovat:
• Seisokkiajan minimointi ja laitteesi suojaus: Akkuvarmistus takaa ohjainyksiköiden ja käyttöpäätteiden mahdollisimman pitkän käyttöajan ja vähentää huonon sähkönlaadun aiheuttamat laitevauriot.
• Pienempi huollontarve: Laitteen sammutuksessa tallenna data ja ohjelmat käyttämällä relelähtöjen 0-5V jännitetietoa ja näin sinun ei tarvitse käynnistää uudelleen automaatiolaitteita katkoksen jälkeen.
• Toiminta-ajan skaalautuvuus: Lisää maksimissaan neljä akkumoduulia mikäli tarvitset varavoimaa pitkän sähkökatkoksen ajaksi
• Teollisuuden infrastruktuurin parempi hallinta: Hallitse ja diagnosoi UPS:a apukoskettimilla ja tarkista UPS:n tila LED-ilmaisimilla
Easy UPS saatavilla teollisuuden sovelluksiin maailmanlaajuisesti 2022
Uusi Easy UPS on saatavilla maailmanlaajuisesti alkuvuonna 2022. Toimitukset joko suoraan Schneiderilta tai tukkukanavien kautta. Lisätietoa Schneider Electricin uudesta UPS-laitteesta.
Uusi tutkimus korostaa tehokkaasti kytkettyjen laitteiden strategiaa
Lisäksi Schneider Electric jakaa havaintonsa äskettäin julkaistusta IDC:n asiakirjasta, Succeeding at Digital First Connected Operations, joka käsittelee edge computing -termiä ja siirtymää digitaaliseen maailmaan. Julkaisussa käsitellään yli 1000 IT ja informaatioteknologian ja rakennetun ympäristön johtajien vastauksia teollisuudesta, terveydenhuollosta, koulutuksesta ja muilta toimialoilta sekä sarjan haastatteluja teollisuusyritysten kanssa. Vastaukset kiteyttävät ne haasteet, jotka yritykset kohtaavat, kun sijoittavat kytkettyjen laitteiden datan tallennus- ja laskentakapasiteetin eri paikkoihin tiedonsiirtoketjussa sekä antavat strategisia suuntalinjoja tulevaisuuden reunalaskennan (edge computing) kapasiteetille.
• IDC asiakirja, jonka Schneider Electric on sponsoroinut. Succeeding at Connected Operations with Edge Computing -asiakirjan voi ladata maksutta.
Lisätietoja:
Petri Teittinen, Solution Sales Manager
040 719 5130
petri.teittinen@se.com
ja
Perttu Suikkanen, IT Channel Manager
050 499 1185
perttu.suikkanen@se.com