Tuotemerkkimme

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Schneider Electric esittelee TeSys Deca Series -moottorikäynnistimien uuden sukupolven

  • Uusi innovatiivinen TeSys Deca -sarja tarjoaa kestävän ja tehokkaan moottorinhallintaratkaisun, jossa on erinomainen suorituskyky sekä helppokäyttöiset toiminnot.
  • Sarjan apukosketin on päivitetty 5 mA:sta 1 mA:iin, joka takaa luotettavan kytkennän kaikissa sovelluksissa
     

Tiedote 10.9.2021 - Schneider Electric, globaali energianhallinnan ja automaation asiantuntija, julkistaa uuden TeSys Deca -sarjan moottorikäynnistimien sukupolven. Päivitykset TeSys GV2~3- ja TeSys D -malleista ratkaisevat LVI-järjestelmien, kotitalouksien, hissien ja vaativien ympäristöalojen laitevalmistajien ja keskusvalmistajien tiukat tämänhetkiset vaatimukset. Uuden sukupolven TeSys Deca -sarja tarjoaa vankemman ja innovatiivisemman ratkaisun, jossa on uusia teknisiä ominaisuuksia.

Uusi TeSys Deca -sarja takaa luotettavan suorituskyvyn ja erinomaiset toiminnot, joten asiakkaat saavat mahdollisimman helppokäyttöisen ja tehokkaan ratkaisun:

  • EN60335-1-standardin mukainen: uudet TeSys Deca -kontaktorit on valmistettu laadukkaasta muovista palonkestävyyden parantamiseksi. Ne ovat yhteensopivia kotitalouksissa käytettävien laitteiden ja LVI-teollisuuden EN60335-1-standardin kanssa sekä tarjoavat entistä yksinkertaisempia ja tehokkaampia ratkaisuja laitteiden käyttöön.Uusi pölytiivis apukosketin: uusi ja parannettu päälleasennettava, etupuolinen lisäkosketin on päivitetty 5 mA:sta 1 mA:iin, mikä takaa luotettavan kytkennän kaikissa sovelluksissa. Lopputuloksena on toimiva automaatioratkaisu. Punainen suojus helpottaa myös turvaratkaisun tunnistamista ja takaa paremman asiakaskokemuksen ja -turvallisuuden.
     
  • Monistandardinen ruuvi: asennus on nopeampaa ja helpompaa kuin koskaan aikaisemmin, kun käytössä on monistandardinen ruuvi, joka on yhteensopiva useimmin käytettyjen Philips-, Pozidriv- ja tasapäisten ruuvitalttojen kanssa.
     
  • Moottorisuojakatkaisija: kiertokahvalla varustettu kestävä ja vankkarakenteinen moottorinhallintaratkaisu, joka parantaa merkittävästi käytettävyyttä ja helpottaa kytkentää ja valvontaa.
     
  • QR-koodit: asiakkaat voivat helposti ja kätevästi löytää käyttöohjeita ja teknistä tietoa QR-koodien avulla.


Schneider Electric on sitoutunut suojelemaan ympäristöä ja pienentämään hiilijalanjälkeään. TeSys Deca -sarja on Green Premium 2.0 -sertifioitu, joka tarkoittaa, että se on uusimpien REACH- ja ROHS-säädösten mukainen. Se on myös ympäristöystävällisesti pakattu. Laitepakkauksessa on käytetty lyijytöntä mustetta ja se on valmistettu kierrätetystä pahvista, jossa ei ole mukana muovia.

Uusien ominaisuuksiensa ansiosta uusi TeSys Deca -sarja on ympäristöystävällinen, vankempi, tehokkaampi ja luotettavampi ratkaisu. Mullistavan ja korkealuokkaisen tuotesarjan saa nyt tyylikkäällä tummanharmaalla muotoilulla sekä modernilla ulkoasulla.  

Lisätietoja tietoa uudesta TeSys Deca -sarjasta ja sen teknisistä tiedoista löydät osoitteesta www.se.com/TeSys

Wiztopicin blokkitekniikkaan perustuvan tarkistusalustan käyttöönotto

Schneider Electric tarkistaa sisältönsä Wiztrust-ohjelmistolla 2. lokakuuta 2019 lähtien, mikä takaa viestinnän suojauksen. Voit tarkistaa yritysviestinnän aitouden verkkosivustolla Wiztrust.com.
Näytä lehdistötiedote (pdf, 185 kb) avautuu uudessa ikkunassa
Jaa tämä sivu:

Chat

Onko sinulla kysyttävää tai tarvitsetko apua? Me voimme auttaa!