Tuotemerkkimme

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Schneider Electric esittelee uuden, kustannustehokkaan Easy UPS 3L 250 ja 600 kVA:n tuoteperheen liiketoiminnan jatkuvuuden helpottamiseksi

Espoo, Finland

23/08/2021

  • Mahdollistaa ulkoisten akkujen käytön Easy UPS tuoteperheessä 600 kVA tehoon asti
  • Kompakti 3-vaiheinen UPS yksinkertaistaa ja tehostaa käyttöönottoa, käyttöä ja huoltoa
  • Sopii erinomaisesti keskisuurille ja suurille liikerakennuksille sekä kevyisiin teollisuussovelluksiin
  • Helppo hallita ja seurata älypuhelimella

Energianhallinnan ja automaation digitalisaation johtava toimija Schneider Electric on tuonut markkinoille Easy UPS 3L:n, joka on uusin malli 3-vaiheisen Easy UPS keskeytymättömän virransyötön (UPS) valikoimasta. Easy UPS 3L käyttöönotto on yksinkertainen sekä nopea ja se tarjoaa paremman sähkön saatavuuden ja ennustettavuuden keskisuurille sekä suurille liikerakennuksille, datakeskuksiin ja kevyisiin teollisuuden UPS-sovelluksiin.

Pienellä tilantarpeella ja korkealla sähkön saatavuudella, rinnakkaisella ja reduntattisella kokoonpanolla sekä vahvoilla sähköisillä arvoilla Easy UPS 3L suojaa kriittisiä laitteita monenlaisissa ympäristöissä sähkökatkosten, ylijännitteen ja virtapiikkien aiheuttamilta vaurioilta. Energiakustannusten ennakoitavuus paranee laitteen 96 % hyötysuhteen ansiosta. Easy UPS 3L:ssä on laaja akkujänniteikkuna, joka mahdollistaa useita akkukokoonpanoja, mukaan lukien ulkoiset akustot akkutelineillä. Saatavilla on myös kattava valikoima lisävarusteita, joiden ansiosta Easy UPS 3L on helppo integroida eri ympäristöihin.

”Kilpailukykyisten ominaisuuksiensa ansiosta (kestävä, joustava ja vikasietoinen rakenne, jotka parantavat sähkön saatavuutta sekä optimoitu tilantarve, joka säästää arvokasta lattiatilaa), Easy UPS 3L on erinomainen ja kustannustehokas valinta liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta, olipa se sitten myymälässä tai sähköhuoneessa”, sanoi Mustafa Demirkol, 3-vaiheisten UPS:n globaali johtaja, Schneider Electriciltä. ”Se on helppo käyttöönottaa, käyttää ja huoltaa. Laajentamalla 3-vaihe Easy UPS:n valikoimaa Schneider Electric täyttää markkinoiden tarpeet tarjoamalla helppoja, vankkoja ja kilpailukykyisiä ratkaisuja, jotka asettavat turvallisuuden, tehokkuuden ja käytettävyyden etusijalle nykyisissä verkkoon liitetyissä liiketoiminnoissa. "

Asiakkaat hyötyvät Schneiderin maailmanlaajuisesta asennuspalvelusta, jossa on vahvat paikalliset huoltoasiantuntijoiden verkostot, jotka tarjoavat asiakkaille kattavan palveluvalikoiman koko Easy UPS 3L -varavirtajärjestelmän elinkaaren ajan. Käyttöönottopalvelu varmistaa, että Easy UPS 3L on kytketty ja konfiguroitu oikein ja turvallisesti, että suorituskyky, luotettavuus, turvallisuus ja sitä kautta mielenrauha ovat mahdollisimman hyvät.

Helppo käyttöönottaa, käyttää ja huoltaa:

• Tarjoaa kestävyyttä ankariin olosuhteisiin suojapinnoitetuilla piirikorteilla, vaihdettavalla pölysuodattimella, jopa 40C:n käyttölämpötilalla ja vahvalla ylikuormitussuojauksella, minkä ansiosta Easy UPS 3L on luotettava ratkaisu liiketoiminnan jatkuvuuteen.

• Järjestelmä on aikaisempaa yksinkertaisempi ja kustannustehokas, minkä ansiosta se sopii erinomaisesti keskikokoisiin ja suuriin kaupallisiin kiinteistöihin sekä kevyisiin teollisuussovelluksiin.

• Mahdollistaa helpon monitoroinnin EcoStruxure IT pilvipohjaisella ohjelmistopaketilla ja optiona saatavalla verkkokortilla.

Lisätietoja on osoitteessa https://www.se.com/fi/fi/work/campaign/innovation/datacenters.jsp

Lue lisää Easy UPS 3L: stä täältä.

 

Lisätietoja antaa:
Petri Teittinen

Solution Sales Manager

petri.teittinen@se.com

+358 407195130

Wiztrustin blokkitekniikkaan perustuvan tarkistusalustan käyttöönotto

Schneider Electric tarkistaa sisältönsä Wiztrust-ohjelmistolla 2. lokakuuta 2019 lähtien, mikä takaa viestinnän suojauksen. Voit tarkistaa yritysviestinnän aitouden verkkosivustolla Wiztrust.com.
Näytä lehdistötiedote (pdf, 185 kb) avautuu uudessa ikkunassa
Jaa tämä sivu:

Chat

Onko sinulla kysyttävää tai tarvitsetko apua? Me voimme auttaa!