- Schneider Electric on nimennyt Atean ensimmäiseksi pohjoismaiseksi Elite IT Solution Provider -kumppanikseen. Yhteistyö tukee Atean ympäristöstrategiaa ja auttaa Atean kumppaniyrityksiä kehittämään IT-infrastruktuurihankintojensa vastuullisuutta.
- Markkinajohtajien yhteistyöllä pyritään parantamaan kestävien IT-ratkaisuiden saatavuutta Pohjois-Euroopassa.
- Ecovadis on nimennyt molemmat yritykset kestävän kehityksen kärkiyrityksiksi, koska ne ovat vakaasti sitoutuneet kestävän kehityksen tavoitteisiin ja nollapäästöihin.
Tiedote 15.2.2023 – Energianhallintaan ja automaatioratkaisuihin erikoistunut Schneider Electric on laajentanut yhteistyötään Atean kanssa. Atea on yrityksiä ja julkisen sektorin organisaatioita palveleva IT-palvelutalo sekä IT-infrastruktuuritoimittaja, ja se on alallaan Pohjoismaiden ja Baltian johtava toimija. Yhteistyön tavoitteena on parantaa vihreiden ja kestävien IT-palveluiden saatavuutta Pohjoismaissa ja Baltiassa.
Atea on nimetty Schneider Electricin ensimmäiseksi Elite IT Solutions Provider -kumppaniksi Pohjoismaissa. Atea hyödyntää tarjonnassaan Schneider Electricin EcoStruxure-portfoliota ja auttaa sillä asiakkaitaan hallitsemaan IT-kulutustaan kestävällä ja tehokkaalla tavalla.
Atealla työskentelee yli 7 500 ammattilaista 85 kaupungissa ympäri Eurooppaa, joten se on vahvasti läsnä palvelemillaan markkinoilla. Atean henkilöstöön kuuluu yli 4 000 palvelutyöntekijää, joilla on täydet valmiudet tukea loppukäyttäjiä kestävissä IT-hankinnoissa ja elinkaaripalveluissa.
Schneider Electric on yksi maailman johtavia varmennettuun sähkönsyöttöön liittyvän teknologian valmistajia sekä IT- ja datakeskusinfrastruktuurin ratkaisutoimittajia. Schneider Electricille on annettu esimerkiksi Ecovadisin myöntämä Platinum Sustainability -luokitus, ja yritys on monena vuonna saanut tunnustusta yhtenä maailman vastuullisimmista organisaatioista. Myös Atea on saanut tunnustusta Ecovadisilta esimerkillisestä toiminnastaan kestävän kehityksen puolesta.
– Schneider Electricin nettonollasitoumukset sopivat hyvin yhteen pitkän aikavälin ympäristöstrategiamme kanssa, ja meille on suuri kunnia tulla nimitetyksi yrityksen Elite-kumppaniksi Pohjoismaissa, sanoo Atean Director of Strategic Partners Chris Ashby.
– Kestävän kehitykset tulokset näkyvät vasta ajan kanssa, joten meidän on jatkettava pitkäjänteisesti, jos haluamme saavuttaa vaaditun tason kestävässä muutoksessa. Olemme myös täysin riippuvaisia yhteistyöstä samanmielisten kumppaneiden kanssa, ja siksi uskomme, että kumppanuutemme Schneider Electricin kanssa on kriittisen tärkeää.
Kestävää yhteistyötä
Schneider Electricin hiljattain lanseeraama mySchneider IT Partner -ohjelma auttaa kumppaneita, kuten jälleenmyyjiä, tukkuja ja IT-palveluiden tarjoajia, vastaamaan asiakkaidensa kestävyysvaatimuksiin. Hiljattain uudistetulla ohjelmalla tuetaan useiden alojen kanavakumppaneita toiminnan keskeisillä erikoisalueilla, kuten datakeskuksissa, IT:ssä, ohjelmistoissa ja hallinnoiduissa palveluissa.
MySchneider IT Partner -ohjelma tarjoaa kumppaneille uusia myyntityökaluja ja koulutusta sekä muita keskeisiä etuja, jotka on sovitettu erityisesti kuhunkin erikoisalueeseen. Kun Schneider Electricin kumppanille myönnetään Elite IT Solution Provider -kumppanuus, saa kumppani samalla mahdollisuuden yhdistää useita sertifikaatteja. Se antaa yritykselle myös valmiudet jälleenmyydä, konfiguroida ja/tai asentaa reunalaskentaratkaisuja ja hajautettuja IT-ratkaisuja keskeisillä markkinasegmenteillä, kuten julkisella sektorilla. Lisäksi ohjelma antaa Atean kaltaisille kumppaneille mahdollisuuden tukea asiakkaita kestävillä IT-elinkaaripalveluilla ja auttaa yrityksiä vähentämään IT-energiankulutusta ja siihen liittyviä hiilidioksidipäästöjä.
Ohjelman etuja:
- Näkyvyys: myynnin, kumppaneiden ja ohjelmapäälliköiden helppokäyttöinen koontinäkymä helpottaa yrityksen ja yksittäisten henkilöiden edistymisen seuraamista yksittäisillä erikoisalueilla.
- Laajennetut koulutuspolut: suunnittelutyökaluja, koulutusta ja resursseja, jotka auttavat kumppaneita monipuolistamaan ja vahvistamaan liiketoimintamallejaan sekä vastaamaan asiakkaiden vaatimuksiin.
- myRewards: räätälöity kumppaniyritysten tarpeisiin, mukaan lukien palkkiot ja taloudelliset kannustimet, joiden avulla voidaan ennakoivasti tunnistaa, kehittää ja auttaa saavuttamaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
- Kestävä kehitys: pääsy Schneider Electricin Green Premium™ -tuotteisiin ja -ratkaisuihin, jotka on suunniteltu kestävän kehityksen ja kiertotalouden ehdoilla. Green Premium™ -tuotteilla asiakkaat saavuttavat korkeamman vaatimustenmukaisuustason ja saavat läpinäkyvää ympäristötietoa tuotteista. Lisäksi kumppaneiden asiakkaat voivat niiden avulla helposti pienentää ympäristövaikutuksiaan.
– Me Schneider Electricillä uskomme, että tulevaisuus on vihreä ja digitaalinen. Vain hyödyntämällä kestäviä teknologioita ja kumppaniemme ekosysteemien asiantuntemusta voimme saavuttaa nollapäästöt, sanoo Schneider Electricin IT-jakelukanavan pohjoismainen johtaja Anna Otterberg.
– Elite IT Solution Provider -kumppanuus antaa ilmastonmuutoksen torjuntaan sitoutuneille kanavaorganisaatioille mahdollisuuden toimittaa kestäviä ratkaisuja ja vahvistaa samalla liiketoimintamallejaan vastaamalla asiakkaiden kestävyysvaatimuksiin.
Lisätietoja uudesta mySchneider IT Solution Provider -kumppanuusohjelmasta saat verkkosivuiltamme.
Lisätietoja:
Merja Mäki, IT Channel Manager
puh. 0405321413