Schneider Electric laajentaa moottorikäynnistimien sarjaa – TeSys Gigan digitaaliset ratkaisut maksimoivat tehokkuuden turvallisesti
24/01/2022
-
Ainutlaatuinen rakenne säästää tilaa jopa 40 prosenttia ja helpottaa varaosien asennuksia.
-
Itsediagnostiikka pidentää käyttöikää ja toimivuutta sekä lyhentää käyttökatkoksia.
-
TeSys Giga on haastavissakin olosuhteissa luotettava moottorikäynnistin.
Tiedote, 24.1.2022 – Schneider Electric, globaali energianhallinnan ja automaation asiantuntija, on laajentanut moottorikäynnistimien tuotevalikoimaansa uudella TeSys Giga -mallilla. TeSys Giga on ominaisuuksiltaan helppokäyttöinen, luotettava ja ympäristöä säästävä. Laitteen suunnittelussa hyödynnetyt 56 patenttia kertovat digitaalisten innovaatioiden laajuudesta.
– TeSys Giga -sarjan uudet älykkäät digitaaliset innovaatiot ovat helppokäyttöisiä, turvallisia ja varmoja ratkaisuja sähkökeskusvalmistajille, järjestelmäintegraattoreille, kiinteistöpäälliköille ja laitevalmistajille, kertoo tuotepäällikkö Ronny Josgård Schneider Electriciltä.
Sarjan moottorikäynnistimet on suunniteltu palvelemaan prosessiteollisuutta, vesilaitoksia, metalli- ja mineraali- sekä kaivosteollisuutta. TeSys Giga nopeuttaa suunnittelutyötä, yksinkertaistaa prosesseja ja parantaa koneen luotettavuutta. Sarjan moottorikäynnistimet vähentävät myös ylläpitokustannuksia ja käyttökatkoksia.
Sarjan ainutlaatuiset ominaisuudet ja hyödyt ovat:
- Modulaarinen rakenne: Ainutlaatuinen rakenne helpottaa varaosa-asennuksia. Rakenne parantaa luotettavuutta ja kestävyyttä jopa 90 prosenttia ja lyhentää asennusaikaa 50 prosentilla.
- Kompakti rakenne: Säästää tilaa jopa 40 prosenttia, mikä ja mahdollistaa kojekaapin optimaalisen käytön.
- Itsediagnostiikka: Kosketuspintojen diagnostiikalla ja kelan yli- tai alijännitteen tunnistuksella voidaan toteuttaa ennakoivaa huoltoa. Erityinen laskentatapa antaa tarkkaa tietoa häiriöistä ja lyhentää käyttökatkoksia häiriöt tunnistamalla. Tällaiset toiminnot parantavat huomattavasti tehokkaan laitteiston elinikää ja toimivuutta.
- Täydellinen suojaus: Asetetut suojausarvot takaavat turvallisen käyttökokemuksen. Suojarele sisältää ylikuormitus-, maasulku- ja vaihe-epätasapainon suojauksen.
- QR-koodit: QR-koodien avulla asiakkaat löytävät helposti tekniset asiakirjat ja ohjevideot. Koodit myös suojaavat tuotemerkkiä kopioinnilta.
- Luotettava haastavissakin ympäristöolosuhteissa: Kehittyneet apukoskettimet (17V,1mA,10-8) parantavat luotettavuutta haastavissa olosuhteissa ja mukautuvat ohjelmoitavan logiikan (PLC) sovelluksiin.
– Olemme ylpeitä voidessamme tarjota ainutlaatuisia digitaalisia innovaatioita asiakkaidemme tarpeisiin. Nopeasti muuttuvassa nykymaailmassa on tärkeää toimittaa teollisuudelle turvallisia ja luotettavia laitteita, joilla on kyky havaita ja korjata häiriöt välittömästi. Lisäksi haluamme mahdollistaa virtaviivaistetun ja optimoidun valmistusprosessin ratkaisuilla, jotka ovat turvallisia, luotettavia ja yhteensopivia. Olemme iloisia, että sähkökeskusvalmistajat ja järjestelmäintegraattorit voivat nyt maksimoida tehokkuuden nopeammalla koneintegraatiolla ja toteuttaa samalla laajempaa ratkaisupohjaista palveluliiketoimintaa, sanoo Nadège Petit. Petit on Schneider Electricin johtoryhmän jäsen ja vastaa Power Products liiketoimintayksikön innovaatioista.
Lisätietoja:
Ronny Josgård, tuotepäällikkö, Schneider Electric
puh. +46 70 209 24 98, ronny.josgard@se.com
Finland