Schneider Electric, digitaalisen energianhallinnan ja automaation johtava toimija, on ilmoittanut, että vaativien sisäympäristöjen EcoStruxure™ Micro Data Center R-Series on saatavilla Euroopassa heinäkuussa 2021. Uusi IP- ja NEMA-luokiteltu Micro Data Center R-Sarja tarjoaa joustavan ja nopeasti käyttöönotettavan ratkaisun, joka auttaa hallitsemaan reunalaskentainfrastruktuuria haastavissa teollisuus- ja valmistusympäristöissä.
Kun yhä useammat teolliset toimijat ottavat käyttöön Industry 4.0 -teknologioita lisätäkseen tuottavuutta, turvallisuutta ja automaatiota, Micro Data Centereistä on tullut yhä tärkeämpi osa IoT-sovellusten toteutuksessa mahdollistaen luotettavamman IT:n ja helpomman käyttöönoton tehdasympäristöissä. Lanseerauksen yhteydessä julkaistaan kuusi uutta mallia, 16U-, 24U- ja 42U- korkuisina, joustavuuden ja skaalautuvuuden mahdollistamiseksi.
”Koska Industry 4.0 ja edistyneet automaatioteknologiat vauhdittavat edelleen muutosta teollisuusympäristöissä, IT on asennettava lähemmäs käyttöpistettä, mikä lisää tuottavuutta ja tehokkuutta”, sanoo Rob McKernan, SVP, Secure Power Division, Schneider Electric, Europe. "Uusien IP- ja NEMA-luokiteltujen EcoStruxure Micro Data Center R-Series -ratkaisujemme saatavuus auttaa teollisuuden valmistajia ja jakelijoita hyötymään lisääntyneen suorituskyvyn ja luotettavuuden eduista tehtaalla."
EcoStruxure Micro Data Center -ratkaisut tuovat teollisuuden IT-järjestelmät markkinoille nopeammin, tehokkaammin ja entistä edullisemmin
EcoStruxure Micro Data Center -ratkaisut ovat konfiguroitavia laitekaappijärjestelmiä, joissa on mukana varmistettu virransyöttö, jäähdytys, etävalvonta sekä -hallinta. Niiden avulla voidaan säästää jopa 40 prosenttia kenttätyön kustannuksista, suorittaa käyttöönotto 20 prosenttia nopeammin ja vähentää ylläpitokustannuksia seitsemällä prosentilla. Micro Data Centerit hyödyntävät olemassa olevaa infrastruktuuria ja voivat vähentää pääomakustannuksia jopa 48 prosenttia perinteiseen ratkaisuun verrattuna. Uudet R-Sarjan Micro Data Centerit ovat:
•Rakennettu kestämään vaativia sisäympäristöjä ja sovelluksia, joissa on IP54- ja NEMA 12 -suojausluokitukset. Teolliset reunalaskentaympäristöt voivat olla haastavia, suuren pölymäärän ja kosteuden sekä suurten lämpötilavaihteluiden vuoksi.
•Etähallittavia Schneider Electricin ohjelmisto- ja digitaalisten palvelujen avulla. Näin kaappi soveltuu kohteeseen, jossa paikan päällä on vain rajoitetusti IT-henkilöstöä. EcoStruxure IT -ohjelmisto on avoin ja valmistajasta riippumaton alusta, joka tarjoaa käyttäjille työkalut hallita kriittistä infrastruktuuria yksin tai kumppanin kanssa, tai antaa Schneider Electricin huoltotekniikoille mahdollisuuden hallita käyttäjän laitteita tämän puolesta.
•Varustettu turvaominaisuuksilla, kuten käytönvalvonnalla, tunkeutumisen havaitsemisella ja turvakameralla, joiden avulla Micro Data Center voidaan asentaa suojaamattomiin paikkoihin.
•Standardisoitavissa useissa ympäristöissä yhdellä all-in-one-ratkaisulla, joka on erillisiä järjestelmiä helpompi ottaa käyttöön ja ylläpitää.
Lue lisää uudesta EcoStruxure Micro Data Center R-sarjasta
Uusi R-sarja on saatavilla Schneider Electricin kumppaneiden ja myyntiedustajien kautta. Tältä sivulta saat lisätietoja Schneider Electricin uudesta IP- ja NEMA-luokitellusta EcoStruxure Micro Data Center R-sarjasta, joka on tarkoitettu vaativiin sisäympäristöihin.
Mitä on Industrial Edge Computing?
Jotta teollisuuden toimijat voivat hyötyä lisääntyneestä automaatiosta, he eivät voi luottaa ainoastaan pilviteknologiaan, että se mahdollistaisi tekoälyn, koneoppimisen ja Industry 4.0 -teknologioiden vaatiman resilienssin ja nopeuden. Paikalliset reunalaskentakeskukset ovat IT-infrastruktuurin kaikkia resursseja, jotka on jaettu maantieteellisesti hyödyntämään verkon päätepisteitä. Teollisissa ympäristöissä, kuten tuotantolaitoksissa tai jakelukeskuksissa, näitä sovellutuksia kutsutaan "teolliseksi reunalaskennaksi". Analyytikot ovat havainneet reunalaskennan olevan entistä tärkeämmässä roolissa.
Lisätietoja:
Perttu Suikkanen
IT Channel Manager
perttu.suikkanen@se.com
+358 50 499 1185
Sami Salmela
Solution Sales Manager
sami.salmela@se.com
+358 50 328 7693