Tuotemerkkimme

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Schneider Electricin Pelco ja Oncam Grandeye mahdollistavat 360 asteen kameravalvonnan

Schneider Electricin Pelco ja Oncam Grandeye ovat solmineet strategisen kumppanuussopimuksen, jonka myötä yhtiöt tuovat Evolution 360 degree -kameravalikoiman markkinoille globaalisti. Uusi IP-valvontakamerasarja tarjoaa käyttäjälle 360 asteen näkymän ja ennennäkemättömän tilanneherkkyyden. Kumppanuuden myötä Pelco vahvistaa sitoumustaan asiakaslähtöisiin IP-ratkaisuihin.

Uusi IP-kameravalikoima mahdollistaa 360 asteen näkymän

Schneider Electricin Pelco ja 360 asteen kameratuotteita valmistava Oncam Grandeye ovat solmineet strategisen kumppanuussopimuksen, jonka myötä yhtiöt tuovat Evolution 360 degree -kameravalikoiman markkinoille globaalisti. Uusi IP-valvontakamerasarja tarjoaa käyttäjälle 360 asteen näkymän ja ennennäkemättömän tilanneherkkyyden. Kumppanuuden myötä Pelco vahvistaa sitoumustaan asiakaslähtöisiin IP-ratkaisuihin.

Uusi tuotesarja laajentaa Pelcon IP-kameraratkaisujen valikoimaa. Oncam Grandeyen 360 asteen teknologia ja patentoitu dewarping-ominaisuus laajentaa entisestään IP-kameroiden näkymää ja parantaa tilanneherkkyyttä.

Dewarping-ominaisuuden avulla käyttäjä voi palata tapahtumissa taaksepäin ja tarkastella tapahtumia niiden alkuperäisessä muodossa sekä laajentaa, kääntää tai zoomata (PTZ) kuvaa 360-asteen näkökentässä – aivan kuin reaaliaikaista kuvaa. Lisäksi useat käyttäjät voivat yhtä aikaa katsoa samaa videokuvaa eri kuvakulmista yhdestä kamerasta, joko reaaliaikaisena tai tallennettuna.

Viiden megapikselin sensoreilla varustetut Evolution 360 degree -IP-kamerat eivät sisällä liikkuvia osia. Ne ovat yhteensopivia esimerkiksi useimpien kaupunkien, vähittäiskauppojen ja pelisalien valvontaan tarkoitettujen sovellusten kanssa.

Esimerkkejä IP-kamerasarjan pääominaisuuksista:

  • Oncam Grandeye -teknologia: Suoraan Pelcon videonhallinta- ja muihin yhteensopiviin alustoihin integroituna teknologia tarjoaa täyden näkyvyyden ilman sokeita kulmia. Näkökenttä on esteetön ja mahdollistaa näyttöön useita kulmia kuten 180 ja 360 asteen panoramanäkymät, PTZ-toiminnolla.
  • Dewarping-teknologia: tehostaa verkkotallentimen suorituskykyä tehden siitä yhden maailman parhaista rikosteknisistä työkaluista. Sen avulla asiakkaat voivat navigoida tapahtumapaikalla jälkikäteen ja tarkastella tapahtumia eri kuvakulmista.
  • Monen käyttäjän tuki: Kun ominaisuus on integroitu verkkotallentimeen, useat käyttäjät voivat tarkastella joko reaaliaikaista tai nauhoitettua kuvaa samalla kameralla.
  • Pelco/Oncam Grandeyen kokoluokka: mahdollistaa 360 asteen videoseurannan asentamisen mihin tahansa kulmaan/asentoon, ympäristöön tai käyttötarkoitukseen.
  • Kameramallit:  Kamerat ovat saatavilla piilotettuina ja sekä ulko- että sisäkäyttöön. Kaikki mallit on suunniteltu niin, että asennus on helppoa ja nopeaa. Malleissa ei ole liikkuvia osia, joten ne vaativat vähemmän huoltoa.
  • Patentoitu 3D-dewarping/3D-videorenderointiohjelmisto: sisältää OpenGL-teknologian, joka pienentää prosessorikuormitusta ja yleisesti palvelinten resursseja. Oncam Grandeye tarjosi tämän toiminnallisuuden ensimmäisenä yrityksenä maailmassa mobiililaitteille.

“Yhteistyö Oncam Grandeyen kanssa on tärkeä askel Pelcon IP-valvontakameravalikoiman kehittämisessä. Evolution 360 degree -kameravalikoima lisää ratkaisuvalikoimamme innovatiivisuutta vastaten asiakkaidemme tarpeisiin entistä paremmin”, sanoo Miika Havu Schneider Electriciltä. “Asiakkaamme voivat nyt tutkia tapahtumia sekä reaaliajassa että takautuvasti entistä tehokkaammin ja laaja-alaisemmin. Näin tarjoamme asiakkaillemme käytännön ratkaisuja heidän kriittisen omaisuuden turvaamiseksi.”

“Olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyöhömme. Iloksemme Pelco on havainnut 360 asteen teknologiamme tuottaman arvon asiakkaille, kun yhtiö pyrkii vastaavaan tämän teknologian kasvavaan tarpeeseen markkinoilla”, toteaa Greg Alcorn, Oncam Grandeyen liiketoiminnan kehittämisjohtaja.

Pelco-videovalvontaratkaisujen valikoimansa ansiosta Schneider Electric on maailman johtava videovalvontajärjestelmien toimittaja. Myöhemmin tänä vuonna Evolution-kameravalikoima laajenee 12 megapikselin kameroihin.  

Tietoa Pelcosta

Schneider Electricin Pelco on maailman johtava IP-valvontakameroiden sekä niihin liittyvien turvajärjestelmien, ohjelmistojen ja palveluiden suunnitteluun ja valmistamiseen erikoistunut yritys. Pelcolla on ratkaisuja kaikkien teollisuudenalojen tarpeisiin. Sen maineikas historia laadukkaiden tuotteiden ja erinomaisen asiakaspalvelun tarjoajana on tukenut yrityksen kehitystä alan halutuimmaksi valvontatuotteiden ja -palveluiden toimittajaksi. Schneider Electrici Pelcon valikoimassa on tuhansia IP-kameroita, joista löytyy paras valvontakamera kaikkiin valaistusolosuhteisiin, ohjelmistoihin ja ympäristöihin. Pelco-tuotemerkki sisältää runsaasti erilaisia IP-kameroita, huomaamattomia kamerakupuja ja -koteloita, videonhallintajärjestelmiä, lämpökameratuotteita, äärimmäisiin olosuhteisiin kehitettyjä järjestelmiä sekä lukuisia muita tuotteita, joiden kaikkien jatkuvana tavoitteena on asiakastyytyväisyyden maksimoiminen.

Oncam Grandeye

Oncam Grandeye tarjoaa 360 asteen kameraratkaisuja. 

Yhteyshenkilöt

Miika Havu
Schneider Electric Buildings Finland Oy
Myyntipäällikkö
puh. 0400 794 007
miika.havu@schneider-electric.com 

Wiztrustin blokkitekniikkaan perustuvan tarkistusalustan käyttöönotto

Schneider Electric tarkistaa sisältönsä Wiztrust-ohjelmistolla 2. lokakuuta 2019 lähtien, mikä takaa viestinnän suojauksen. Voit tarkistaa yritysviestinnän aitouden verkkosivustolla Wiztrust.com.
Näytä lehdistötiedote (pdf, 185 kb) avautuu uudessa ikkunassa
Jaa tämä sivu:

Chat

Onko sinulla kysyttävää tai tarvitsetko apua? Me voimme auttaa!