Tuotemerkkimme

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Schneider Electricin tuoteuutiset 10/2020

1. Kokopeitelevyllinen 2-pistorasia liiketunnistimella 160° ja valolla

Uusi kokopeitelevyllinen 2-pistorasiaan on integroidu liiketunnistin ja valo. Valoa voidaan käyttää sekä liiketunnistimen avulla käytävävalona tai esimerkiksi yövalona erillisellä yövalotoiminnolla, jossa kirkkaus on säädetty automaattisesti pienemmälle.

 

  • Käytävävalotoiminto, jolloin valo (15 lm) syttyy liiketunnistimen havaitessa liikettä hämärässä (alle 20 Lux)
  • 3m etäisyys, tunnistuskulma 160° vaakasuunnassa ja 82° pystysuunnassa
  • Yövalotoiminto, jossa valo on himmeämpi (4 lm)
  • Valintakytkimestä voi vaihdella yövalo- ja käytävävalotoiminnon välillä, tai sammuttaa valon kokonaan.
  • Pistorasiassa jousiliittimet
  • Kaksi lisäliitintä
  • IP20
  • 2-pistorasiaa liiketunnistimella ja valolla on saatavilla 3 eri värissä:

     

     

  • Valkoinen – Snro: 25 190 09 Tuotekoodi: WDE002190
  • Antrasiitti – Snro: 25 190 10 Tuotekoodi: WDE003390
  • Metalli – Snro: 25 190 11 Tuotekoodi: WDE004390
  • Lue lisää: https://www.se.com/fi/fi/product-range/60117-exxac...

     

     

    Lisätietoja:

    Eetu Mäkelä

    Offer Manager

    eetu.makela@se.com

    +358 504071404

    2. Modicon MC80 laajentaa Schneider Electricin logiikkatarjontaa kustannustehokkaaseen suuntaan.

    Control Expert (ent. Unity Pro) ohjelmoitava logiikkaperhe laajentuu kompaktiin kokoluokkaan tarjoten huippuluokan toiminnallisuutta ja tietoturvaa. Kaksi Ethhernet-portti takaavat helpon laajennettavuuden ja mahdollistavat monimuotoiset topologiset ratkaisut. Kompakti kokoluokka ei tarkoita, että ominaisuuksista olisi tingitty vaan tämä työjuhta pystyy toimimaan myös normaalia vaativimmissa lämpöolosuhteissa (-25°C .. +70°C). Tämä kaikki tyylikkään mustassa kokonaisuudessa.

    Tekniset ominaisuudet:

     

  • Käyttölämpötila -25°C .. +70°C
  • Control Expert yhteensopiva, yhteinen sovellusympäristö Modicon M340 / M580 kanssa
  • Kaksi Ethernet-porttia takaamaan erinomaisen laajennettavuuden ja skaalautuvuuden
  • Integroidut I/O:t
  • Modbus sarjaliikenne esim. paikallisen HMI liittämiseen
  • CANopen väylä nopea liikeohjaukseen
  • Cybersecurity suojaa ohjelmakoodin luvattomilta muutoksilta, uudelleen latauksilta sekä käyttöjärjestelmäpäivityksiltä.
  • Lue lisää: https://www.se.com/ww/en/product-range/62396-modic...

     

     

    Lisätietoja:

    Marko Latvasalo

    Offer Manager, Process Automation

    marko.latvasalo@se.com

    +358 50 414 0124

    3. Uudet Modicon Modulaarinen (ABLM1) ja Optimi (ABLS1) -sarjan teholähteet varmistavat luotettavan tehonsyötön sovellukseen

    Uusista Modicon-teholähdesarjoista löydät juuri oikean teholähteen laitteistoon. Voit valita parhaiten sopivan mallin tilankäytön tarpeiden mukaan.

     

  • Kolme erilaista kotelomallia.

 

Sarja kattaa tehonsyötön 10W (0.4 A) ja 480W (20A) alueella. Lähtöjännite 5 V, 12 V, 24 V ja 48 V.

 

  • Pieni tilankäyttö.

 

Tilankäytöltään uudet teholähteet ovat markkinoiden pienimpiä.

 

  • Helppo asentaa

 

Jopa 6 lähtöliitäntää tekevät johdotuksesta helpompaa. Tekninen dokumentointi löytyy heti ja helposti lukemalla tuotteen QR-koodi. Modulaarisen sarjan on asennettavissa Din-kiskoon tai pohja-asenteisesti.

 

  • Luotettavuus ja varmuus

 

Modicon teholähteitä voi käyttää jopa 70°C asti. Optimisarjan piirilevyt ovat lakattuja ja ne suojaavat teholähdettä tavanomaisia epäpuhtauksia kuten pölyjä ja kemikaaleja vastaan.

Lataa tuoteluettelo täältä https://download.schneider-electric.com/files?p_en...

Lisätietoja: 

Heikki Hietanen

Offer Manager

heikki.hietanen@se.com

+35850 414 0231

 

4. Uudet jousiliitinkannoilla varustetut sähkömekaaniset Zelio-releet nopeuttavat asennusta ja vähentävät kustannuksia 

Ajansäästön ja kustannustehokkuuden asennuksessa ja ylläpidossa takaavat:

  • johdotuksiin kuluu 50% vähemmän aikaa kuin ruuviliitinkantareleillä
  • nopea syöttöliitännän yhdistäminen 2-pinnisellä jumpilla
  • ajansäästö esiasennetun sangan ansiosta

Uudet tuotteet löytyvät RSB-, RXM- ja RXG-tuotesarjoista.

RXZE14P

Jousiliitin relekanta RXM2/RXM4 releille

RSZE05P

Jousiliitin relekanta RSB1 releelle

RSZE08P

Jousiliitin relekanta RSB2 releelle

RGZE05P

Jousiliitin relekanta RXG1 releelle

RGZE08P

Jousiliitin relekanta RXG2 releelle

RSZS02

Jumppi jousiliit. relekanta RXZ;RGZ;RSZ

RXZL300

Merkintäliuska RXZ jousiliitin relekanta

RXZR315

Sanka RXZ jousiliitin relekanta

Lue lisää tuotteista https://www.se.com/fi/fi/product-range/532-zelio-s%C3%A4hk%C3%B6mekaaniset-releet/

Lataa katalogi: https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Catalog&p_File_Name=DIA5ED2130303EN.pdf&p_Doc_Ref=DIA5ED2130303EN

Katso video: https://www.youtube.com/watch?v=NE2oa65eKTs

 

Lisätietoja: 

Ulf Kvist

Offer Manager

ulf.kvist@se.com

+4670 577 7481

Wiztrustin blokkitekniikkaan perustuvan tarkistusalustan käyttöönotto

Schneider Electric tarkistaa sisältönsä Wiztrust-ohjelmistolla 2. lokakuuta 2019 lähtien, mikä takaa viestinnän suojauksen. Voit tarkistaa yritysviestinnän aitouden verkkosivustolla Wiztrust.com.
Näytä lehdistötiedote (pdf, 185 kb) avautuu uudessa ikkunassa
Jaa tämä sivu:

Chat

Onko sinulla kysyttävää tai tarvitsetko apua? Me voimme auttaa!