Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.
Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Valitse sijaintisi

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

1. Acti9 Ylijännitesuojat

Salamaniskujen aiheuttamat virtapiikit rikkovat usein kodin elektroniikkaa. Virtapiikkien aiheuttamilta vahingoilta voi suojautua asennuttamalla kodin sähkökeskukseen ylijännitesuojan. Ylijännitesuojan tehtävänä on purkaa vaarallinen virtapiikki hallitusti: se estää salaman aiheuttaman ylijännitteen siirtymistä rakennuksen sähköverkosta elektroniikkalaitteisiin.

Sähköasennusmääräysten mukaan ylijännitesuojaus on pakollinen uusissa rakennuksissa, joihin sähkönsyöttö tulee ilmajohtoja pitkin.

 

Ylijännitesuojat pääkeskukseen ja ryhmäkeskukseen

Pääkeskus:

Snro: 58 152 79

Tuotenro: A9L16633

Tekniset tiedot:

Yhdistelmäsuoja T1+T2 (salama+väliportaan suoja) TNC-järjestelmään

iPRF ylijännitesuoja

Tyyppi 1+2,

 

Ryhmäkeskus:

Snro: 32 541 79

Tuonro: A9L20601

Tekniset tiedot:

iPRD ylijännitesuoja

Tyyppi 2

Hälytyskosketin

Plug-in ylijännitesuojapatruuna

 

Lisätietoja:

Teemu Hämäläinen

Offer Manager

+358 406679367

teemu.hamalainen@se.com

https://www.se.com/fi/fi/product-subcategory/1615-ylij%C3%A4nnitesuojat/

2. Reaaliaikainen ylivuotovalvonta suoraan anturista SCADA:lle, XIOT-moduulin välityksellä

XIOT on antenni, joka voi lähettää digitaalista signaalia anturista pilveen. XIOT toimii paristolla, joten ulkoiselle jännitteelle ei ole tarvetta. Kun antenni havaitsee muutoksen kosketintiedossa, tiedot lähetetään Sigfox-verkon välityksellä, jok akattaa 85% Suomesta. Tiedot muuttuvat hälytykseksi sähköpostin puhelimen, SCADAn tai siihen liittyvän XIOT-alustan välityksellä.

 

Valitse kolmesta eri mallista:

  • Antenni ilman dataa - edellyttää, että otat yhteyttä Connected Finland Oy
  • Plug'n' play5 vuoden liittymällä, käytä XIOT tiedonhallinta-alustaa
  • Tiedot kuukausiveloituksella, voidaan liittä SCADA-järjestelmiin

XIOT lyhyesti

-Pariston käyttöikä jopa 10 vuotta

-2 anturia per antenni

-IP66

-Käyttölämpötila-alue -20°C - +70°C

Snro 2609928   Nimikenumero XIOT11SE5MRCL    5 -vuoden pre-paid liittymällä

Snro 2609929   Nimikenumero XIOT11SERMRCL    Antenni ilman yhteyttä

Snro 2609930   Nimikenumero XIOT11SE0MRCL    SCADA -yhteensopiva

Lisätietoja:

Tero Sjöblom

Sensor Sales Specialist

+358 505540041

tero.sjoblom@tesensors.com

https://www.se.com/ww/en/product-range-presentation/65656-xiot/

3. Schneider Electric on julkistanut Preventa XPS Universal -turvarelesarjan, joka nostaa turvareleiden suorituskyvyn I/O-ohjatuissa sovelluksissa uudelle tasolle.

 

Preventa XPS Universal yhdistää turvareleiden käytön helppouden monipuoliseen diagnostiikkaan. Aikaisemmin toiminnot ovat vaatineet mutkikkaampaa ja kalliimpaa kenttäväyläteknologiaa. Yksinkertaisella, yhden johdon ratkaisulla, turvareleen älykäs lähtö ja PLC:n digitaalinen tulo välittävät yli 40 erilaista viestiä (tyypistä riippuen)! Lisäksi turvareleen älykäs lähtö mahdollistaa tiedot tulevasta testausvälistä sekä elinkaaren aikana käytettävissä olevien syklien määrästä.

Teknisiä ominaisuuksia

  • Suojaus tahattomia muutoksia vastaan: Läpinäkyvä sinetöitävä suojus laitteen edessä estää valintakytkimien manipuloinnin.
  • Helppo asentaa: Kyljessä kytkentä turvalähtöjen laajennusta varten, ulkoisia kaapeleita ei tarvita (paitsi XPSUAB ja XPSUEP).
  • Laaja viivealue: Viiveeksi voidaan asettaa 0,1 – 900 sekuntia koneille, joiden inertia on pieni tai hyvin suuri.
  • Kompaktit moduulit, joustava asennus: Leveys 22,5 - 45 mm, DIN-kisko tai suora pohja-asennus (kotelo IP40, liittimet IP20).
  • Vain kaksi jännitevaihtoehtoa kaikille malleille: 24 V AC/DC + laaja jännitealue 48…240 V AC/DC
  • Kaikissa malleissa kaksi liitinvaihtoa: irrotettavat ruuvi- ja jousiliittimet

Lisätietoja:

Heikki Hietanen

Offer Manager, Machine Solutios

+358 504140231

heikki.hietanen@se.com

https://www.se.com/fi/fi/product-range/65900-preventa-xps-universal/?filter=business-1-teollisuusautomaatio&parent-subcategory-id=89177

4. Tiesitkö, että palosuojauksessa vaadittava 300 mA:n vikavirtasuojaus voidaan nyt helposti ja asennustilaa säästäen integroida ComPact -katkaisijaan.

Palontorjunnan tehostaminen

Ylivirtasuojauksen lisäksi ComPact-katkaisijat voivat sisältää suojareleeseen sisäänrakennetun ja säädettävän vikavirtasuojauksen henkilö-, laite- tai palosuojaukseen. Tyypillisiä palovaarallisia tiloja, joissa tarvitaan 300 mA:n vikavirtasuojausta ovat mm. kuivan puutavaran työstötilat, myllyt, leipomot, rehutehtaat, viljankuivaamot, turpeen, hiilen ja muun polttoaineen käsittelylaitokset ja palovaarallisen tavaran varastot.

ComPact NSXm

ComPact NSXm (≤ 160 A) on pienikokoinen, DIN-kiskokiinnitettävä, helposti yhdellä tuotenumerolla hankittava ja vakiona löystymättömällä EverLink™-liittimellä varustettu katkaisija. Uusi ComPact NSXm Vigi sisältää laaja-alueisen ylivirtasuojauksen (0,4 – 1 x In) lisäksi aseteltavan vikavirtasuojauksen (30 mA - 5 A). Lisätietoa kunnossapitoon tulevasta vikatilanteesta voidaan saada ennakoivalla hälytytystiedolla.

Compact NSX

Katkaisija (≤ 630 A) on nyt mahdollista varustaa uudella MicroLogic Vigi suojareleellä, jossa vikavirtasuojaustoiminto voi olla laukaiseva tai hälyttävä riippuen mallista. ComPact NSX -katkaisija ja suojarele tilataan eri tuotenumeroilla, jolloin katkaisija on helppo muokata tarpeen mukaan. Katkaisija on valmiina liittymään etävalvontaa, joka mahdollistaa sähkönkäytön tehostamisen mm. energiamittauksen, kunnossapidon vikatilanteen hallinan ja ennakoivan hälytyksen avulla.

Laitevalinnat teet helposti netin on-line Tuotevalitsimilla.

Lisätietoja:

Jyrki Grönholm

Offer Manager

+ 358 500705839

jyrki.gronholm@se.com

 

https://www.se.com/fi/fi/work/products/product-lau...

  • Schneider Electric on maailmanlaajuinen energianhallinnan ja automaation asiantuntija, jolla on toimintaa yli 100 maassa. Suomessa yhtiö toimii 20 paikkakunnalla. Konserni on johtava toimija energia- ja infrastruktuurimarkkinoilla, teollisissa prosesseissa, rakennusautomaatiossa sekä tietoliikennekeskuksissa ja -verkoissa. Lisäksi se on laajalti edustettuna asuinkiinteistösovelluksissa.

Finland

Wiztopicin blokkitekniikkaan perustuvan tarkistusalustan käyttöönotto

Schneider Electric tarkistaa sisältönsä Wiztrust-ohjelmistolla 2. lokakuuta 2019 lähtien, mikä takaa viestinnän suojauksen. Voit tarkistaa yritysviestinnän aitouden verkkosivustolla Wiztrust.com.

Selaimesi on vanhentunut ja altis tunnetuille tietoturvariskeille. Se ei välttämättä näytä kaikkia tämän verkkosivuston tai muiden sivustojen ominaisuuksia. Päivitä selaimesi, niin pääset tarkastelemaan kaikkia tämän verkkosivuston ominaisuuksia. Parhaan toiminnan kannalta suositellaan Google Chromen, Mozilla Firefoxin tai Microsoft Edgen uusinta versiota.

Chat

Onko sinulla kysyttävää tai tarvitsetko apua? Me voimme auttaa!