Jyväskylä 5.2.2014 – Jyväskylän Paviljongissa 5.–7.2.2014 järjestettävä SähköTeleValoAV 2014 on Suomen suurin ja perinteikkäin sähköalan tapahtuma. Schneider Electric esittelee messuosastollaan C-315 sähköasennuskalusteiden, sähkönjakelun, kiinteistöturvallisuuden, kiinteistö- ja teollisuusautomaation sekä datakeskusten uusia, innovatiivisia tuotteita ja palveluita. Pääasiassa urakoitsijoille, suunnittelijoille, arkkitehdeille, asentajille sekä alan opiskelijoille suunnattu tapahtuma kokoaa yhteen alan ammattilaiset ja päättäjät tutustumaan tuoteuutuuksien ohella alan uusimpiin trendeihin ja verkostoitumaan.
Poimintoja osastollamme esiteltävistä tuotteista ja palveluista
KNX – kiinteistön automaatioratkaisu
Schneider Electricin KNX -ratkaisun ansiosta kiinteistön kaikki toiminnot ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Schneider Electricin KNX-järjestelmän avulla voidaan yhdistää samaan järjestelmään kiinteistön tekniset toiminnot, kuten valaistus, lämmitys/jäähdytys, ilmanvaihto, hälytykset/valvonta ja aurinkosuoja. Kiinteistöön keskeiselle paikalle sijoitetun kosketusnäytön avulla on helppo ohjata KNX-järjestelmään liitettyjä toimintoja ja säätää huonekohtaisesti lämpötilaa, ilmastointia ja valaistusta sekä ohjata ulkomarkiiseja ja kaihtimia.
Schneider Electricin valikoimaan kuuluvat kaikki keskeiset toiminnot KNX-järjestelmiin: sensorit, toimilaitteet ja järjestelmäkomponentit. Kalustesarjavaihtoehtona on monipuolinen Exxact.
Moderni KNX-järjestelmä parantaa kiinteistön energiatehokkuutta, koska käytön aikaiset kustannukset voivat olla jopa 30 prosenttia alemmat tavanomaisiin ratkaisuihin verrattuna.
InSideControl -sovellus
Uutuutena Schneider Electric esittelee yleisimpiin älypuhelimiin ja tabletteihin soveltuvaa InSideControl -sovellusta, jonka avulla KNX-järjestelmää voi ohjata myös mobiililaitteella. Tätä varten tarvitsee vain ladata yleisimpiin älypuhelimiin ja tabletteihin soveltuva InSideControl -sovellus AppStoresta tai Google play-kaupasta. Saman käyttöliittymän voi ladata moneen mobiililaitteeseen, vaikka niissä olisi eri käyttöjärjestelmä. Selkeän ja intuitiivisen käyttöliittymän avulla voi ohjata valaistusta ja lämmitystä yksittäin tai ryhmissä sekä valita värin RGB-valaistukselle. Käyttöliittymän näytöltä näkee myös hetkellisen energiankulutuksen.
Actassi CAT6A yleiskaapelointijärjestelmä ja markkinoiden edistyksellisimmät dataliittimet
Actassi-tuotteet on Schneider Electricin tietoverkkotuotteiden valikoima, joka kattaa kaikki osat kaapista modulaariseen liittimeen. Actassi sisältää kaiken, mikä tarvitaan verkon helppoon asentamiseen ja ylläpitoon. Uusi S-One -liitin on kompakti, helppo käsitellä ja nopea asentaa. Avoimena toimitettava liitin on valmis kytkettäväksi. Älykäs rakenne mahdollistaa tarvittaessa ongelmattoman uudelleenkytkennän. Siinä on taattu 360 asteen maadoitus ja kätevä lukitustoiminto. Actassi S-One -valikoimassa on suojattuja ja suojaamattomia liittimiä kaikkiin kategorioihin.
Energy Operation -pilvipalvelu
Energy Operation on serveripohjainen työkalu, joka kerää kaikkien kiinteistöjen mittaustiedot ja tarvittavat vertailutiedot yhteen tietokantaan. Kiinteistön haltija ja käyttäjät saavat kohdennuttua ja oikeaa tietoa energiankulutuksestaan sekä kokonaiskäsityksen kiinteistön energiantehokkuudesta. Ohjelma laskee investoinnin takaisinmaksuajan, ja energiankäytön tehostuminen esitetään monipuolisessa käyttöliittymässä sekä raportoidaan halutun päätelaitteen kautta.
Tiesitkö, että Schneider Electricin tarjoamat tuotteet ja palvelut täyttävät 99% keskuksesi tarpeista, kojekaapeista teollisuusautomaatioon?
IEC 61439-1 ja -2 testatut Prisma-keskukset on suunniteltu erityisesti rakennusten sähkönjakeluun ja -ohjaukseen (≤630A, 25kA). Testatuilla keskusrakenteilla ja komponenteilla toteutetaan turvallinen, luotettava ja tarpeiden mukaan optimoitu keskus. Esivalmistellun ja modulaarisen rakenteensa ansiosta Prisma-keskus on helposti muokattava. Se soveltuu erinomaisesti myös älykkäiden ja etähallittujen sähkönjakelun sovellusten toteuttamiseen.
Modulaaristen, älykkäiden Acti 9 -sähkönjakelukojeiden avulla sähkönjakeluverkkoa voi hallita yhä pienemmissä osissa ja entistä tehokkaammin. Acti 9-laitteet voidaan helposti yhdistää mihin tahansa energianhallinta- tai ohjausjärjestelmään. Yli 20 uutta Acti 9 -tuoteperheen patenttia takaavat nopean, joustavan, turvallisen ja virheettömän asennuksen tehokkaaseen ryhmäjohtotason lähtöjen etähallintaan. Tyypillisiä älykkäiden Acti 9 -järjestelmien sovelluskohteita ovat sairaalat ja tietoliikennekeskukset, joissa loppuasiakkaat painottavat sähkönsaannin jatkuvuutta ja kustannussäästöjä energiankäytössä. Järjestelmät soveltuvat hyvin myös teollisuuskiinteistöjen, toimistojen, kauppakiinteistöjen tai parkkitalojen kaltaisiin suuriin tiloihin.
EVlink sähköautojen latauspiste
Schneider Electricin EVlink™-lataustekniikka tarjoaa kaupungeille kätevän tavan parantaa energiatehokkuuttaan. Innovatiivisten latausratkaisujen avulla kaupungit pystyvät
- parantamaan energiansaannin luotettavuutta ja huomioimaan sähköautojen energiatarpeen paikallisen sähköverkon infrastruktuurissa
- vastaamaan tehokkaammin piikkeihin virrankulutuksessa, kun sähkölaitokset ja sähköautojen omistajat toimivat saumattomasti yhdessä
- tekemään fiksuja energiapäätöksiä latausjaksojen valinnassa
- tarjoamaan uuden turvallisemman, puhtaamman ja energiatehokkaamman tavan hyödyntää sähköautoja
- toteuttamaan latauksen kustannustehokkaasti ja kätevästi.
Vamp 300 -sarjan tuotteet
Vamp-suojarelevalikoiman uusimpia tuotteita ovat johtolähtöterminaali Vamp 300F ja moottoriterminaali Vamp 300M, joiden kehitystyön perustana ovat olleet aiemmista tuotteista saadut kokemukset ja asiakastoiveet. Vamp 300 -sarjan tuotteet ovat keskenään yhteneviä mekaniikan ja elektroniikan osalta ja niiden ohjelmistoratkaisut noudattavat pitkälti aiempien Vamp-releiden ratkaisuja. Vamp 300 sarjan releissä on myös uudet katkaisijavikasuojatoteutukset, hälytysnäytöt ja tulokanavien kynnysjännitteen asettelut.
NetShelter CX -palvelinkaappi
NetShelter CX – palvelinkaappi on toimistotilaan sijoitettavaksi suunniteltu palvelinkaappi, "Serverroom-in-a-Box", johon on integroitu jäähdytys, virranjakelu ja äänieristys. Ulkonäöltään toimistokalusteiden kanssa yhteensopiva NetShelter CX on täydellinen ratkaisu korvaamaan sivutoimipisteiden tai pienyritysten erillisen palvelinhuoneen. Täydentävinä tuotteina osastolla on nähtävillä mm. Smart-UPS -sarjan UPS laitteet sekä NetBotz ympäristönvalvonta.
Magelis HMISCU on täydellinen paketti koneiden ja laitteiden ohjaukseen Magelis HMISCU on kompakti kosketusnäyttöinen ohjauspäätteen ja ohjelmoitavan logiikan yhdistelmä monenlaisiin sovelluksiin. Siinä yhdistyvät helppo asennettavuus 22 mm pyöreään aukkoon, monipuoliset liitynnät ja rajapinnat sekä innovatiivinen ohjelmointiympäristö. Langattomasti ohjauspäätteen ohjausta voidaan tehdä myös tabletilla tai älypuhelimella Vijeo Desing Air -ohjelman avulla.
Messuosastollamme on Magelis -nopeuspeli, jossa pääsee testaamaan tuotetta.
Schneider Electricin Magelis HMISCU -ratkaisu ja Energy Operation -pilvipalvelu osallistuvat Sähkömessujen Innovatiivinen tuote -kilpailuun.