Sisustus viimeistellään ja yksilöidään tyylikkäillä Renova-sähkökalusteilla
05/09/2022
- Habitare Signals 2022 esittelee Schneider Electricin retrotyyliset Renova-sähkökalusteet
- Renovan pyöreys, kaarevuus ja monipuolinen värimaailma sopivat sisustajan silmään
- Yksilöitävyys ja persoonallisuus ovat Renovan valtteja
- Habitare Signals -näyttely luotaa sisustuksen, asumisen ja muotoilun tulevia trendejä
Tiedote, 5.9.2022 Schneider Electricin Renova-sähkökalusteet ovat esillä vuoden 2022 Habitare Signalsissa. Renovan suunnittelussa on pyritty vastaamaan nykykuluttajan vaatimuksiin monenlaiseen ympäristöön ja persoonallisiin tiloihin taipuvista sähkökalusteista.
– Renovan tyyli on yhtä aikaa rento, retro ja moderni. Kaarevat muodot ovat tekemässä paluun sisustukseen, ja Renovan pyöreys sopii tähän tyyliin viimeistellen sisustuksen niin, että sähkökalusteita ei tarvitse piilotella vaan päinvastoin – niiden ideana on se, että ne saavat olla esillä ja toimivat sisustuksen viimeistelijänä ja täydentäjänä, kuvailee sisustusarkkitehti SIO, Sisse Collander.
Sisustus luodaan yksityiskohdilla
– Sisustuksessa yksityiskohdilla on valtavasti merkitystä. Usein yksityiskohdat unohtuvat suurten linjojen varjoon, ja ne kuuluisat listat jäävät laittamatta. Sähkökalusteet ovat yksi tällainen yksityiskohta, joka helposti jää huomiotta. Kun nekin on mietitty kodin henkeen ja ilmapiiriin sopiviksi, tuovat ne iloa ihan joka ikinen käyttökerta. Ja miten monta kertaa päivässä vaikka nyt sähkökatkaisijaan tuleekaan osuttua – joko kädellä tai katseella, muistuttaa Collander.
Renova-sarja on muotoiltu sekä uuteen että vanhaan taloon sopivaksi ja sen erivärisistä osista voi koota omaan tyyliin sopivan sähköturvallisen yhdistelmän. Yhä useampi sisustaja valitsee jotain muuta kuin pelkkää valkoista. Renovasta puhutaan jo uuden, ajattoman klassikon nimellä. Renovan asennussarjan kehykset on saatavissa valkoisen lisäksi mustan, kuparin, teräksen, pähkinän sekä valkoisen ja mustan marmorin väreissä. Valokatkaisijoihin saa myös lasisen taustalevyn, joka antaa maalin tai tapetin kuultaa kauniisti läpi.
Yksilöllisyys on must, tai uusi musta
– Habitaressa usein puhutaan trendeistä, vaikka tärkeämpi näkökulma olisi se, miten sisustamisella luodaan kullekin juuri oman tyylinen koti. Halutaan etsiä ja löytää jotain, mikä on juuri itselle sopivaa, ja ollaan koko ajan rohkeampia tekemään valintoja oman fiiliksen mukaan. Renovaa onkin helppo suositella, siinä on paljon vaihtoehtoja ja ihania mattapintoja, joista löytyy varmasti persoonallisia yhdistelmiä. Ja kun muotoilu on viimeisteltyä, tuotteiden käyttö kestää aikaa ja on ilo silmälle. Uudestaan ja uudestaan, korostaa Collander.
Renova-mallisto sisältää valokytkimet, ja -säätimet, pistorasiat ja ajastimet sekä termostaatit ja läsnäolo- ja liiketunnistimet.
Lue lisää Renova-asennuskalusteista
Habitare on Suomen johtava sisustustapahtuma, joka tarjoaa elämyksiä ja ideoita sisustamisesta sekä kodin ja tilojen toiminnallisuudesta ja visuaalisuudesta 7.–11.9.2022 Messukeskuksessa Helsingissä.
Lisätietoja: Segmentti- ja kanavamarkkinointivastaava Sara Orre, Schneider Electric
sara.orre@se.com, 044 550 4434
Finland