Tiedote, 25.11.2022 – Schneider Electric Finland Oy:n Secure Power Suomen ja Baltian yksikön uudeksi myyntijohtajaksi on 1.8.2022 alkaen valittu sähkötekniikan diplomi-insinööri Toni Kylkisalo, jolla on viidentoista vuoden kokemus teollisuuden ja energia-alan myyntitehtävistä. Kylkisalon tehtäviin kuuluu myös yrityksen konesalisegmentistä vastaaminen. Kylkisalo työskenteli aiemmin Schneider Electricin globaalissa sähköntuotannon hankkeita kehittävässä roolissa.
Secure Power -yksikön tehtäviin kuuluvat muun muassa konesalien jäähdytykseen ja varmennettuun sähkönsyöttöön liittyvät teknologiaratkaisut ja sovellukset sekä niihin liittyvä konsultointi sidosryhmien kanssa.
– Epävarmassa energiamarkkinatilanteessa on tärkeää, että kriittiset toiminnot yrityksissä ja esimerkiksi sairaaloissa voidaan turvata. Secure Power -yksikkö vastaa siitä, että asiakkaidemme kriittisiä järjestelmiä turvaavat laitteistot, kuten UPS-järjestelmät, saavat oikea-aikaista huoltoa. Yksikön on myös mahdollista tuottaa yritysten johdolle kokonaisnäkymä yrityksen hajautettuun ja hybridiin IT-infrastruktuuriin ja varmistaa liiketoiminnan jatkuvuus kaikissa tilanteissa. Kokonaisnäkymäratkaisut mahdollistavat myös IT-infrastruktuurin ympäristövaikutusten mittaamisen ja raportoinnin yritystasolla, Kylkisalo kertoo.
Lisätietoja:
Toni Kylkisalo, puh. 040 744 3369, toni.kylkisalo@se.com