- Schneider Electricin uudet SpaceLogic KNX -tuotteet ovat älykkäitä apuvälineitä kiinteistöjen hallintaan.
- Uutuustuotteet, eli SpaceLogic KNX Hybrid -moduuli, SpaceLogic KNX 4” Touch Unit -kosketusnäyttö ja SpaceLogic KNX Touch IP 7” -kosketusnäyttö soveltuvat sekä asuin- että liikerakennuksiin.
Energianhallintaan ja automaatioratkaisuihin erikoistunut Schneider Electric on tuonut markkinoille kolme uutuustuotetta SpaceLogic KNX -sarjaansa. Uudet tuotteet ovat kaksi eri toiminnoilla varustettua KNX-kosketusnäyttöä ja hybridimoduuli, jonka avulla langattomat Wiser-tuotteet saadaan lisättyä osaksi KNX-järjestelmää.
Schneider Electricin tuotepäällikön Ilkka Ahon mukaan SpaceLogic KNX -tuoteperheen uutuustuotteet parantavat KNX-järjestelmän käytettävyyttä ja tuovat uusia ominaisuuksia langattomuuden myötä.
– SpaceLogic-hybridimoduuli ja -kosketuspaneelit tuovat toivottuja ominaisuuksia joustavien, energiatehokkaiden ja älykkäiden kiinteistöratkaisujen markkinoille. Langattoman Wiserin ja KNX-teknologian täydellinen yhteensopivuus tuo käyttäjille sujuvaa mukavuutta ja hallinnan mahdollisuuksia. Uutuustuotteemme vastaavat tämän päivän älykotien ja -rakennusten kasvaviin tarpeisiin tarjoten helppokäyttöisiä ja kestäviä ratkaisuja, Aho kertoo.
Uusi hybridimoduuli langattomille laitteille
SpaceLogic KNX Hybrid -moduulin avulla uudet tai olemassa olevat KNX-asennukset voidaan päivittää langattomilla laitteilla ilman lisävaivaa KNX-väyläkaapeleiden asentamisesta. Moduuli yhdistetään Wiser for KNX- tai spaceLYnk-ohjaimeen.
Langattomat laitteet paritetaan ja konfiguroidaan helpon käyttöliittymän avulla. Niiden toimivuuden varmistaa Zigbee-verkko, joka muodostuu verkkovirtaan kytkettyjen Wiser-laitteiden kautta.
SpaceLogic KNX Hybrid -moduuliin voidaan liittää jopa 50 langatonta laitetta, kuten esimerkiksi langattomia painikkeita, älypistorasioita, liiketunnistimia sekä vesivuoto-, ovi- ja lämpötila-antureita. Langattomia laitteita voidaan hallita esimerkiksi KNX-laitteen tai uuden Wiser for KNX -mobiilisovelluksen avulla.
Kosketuspaneeli kiinteistöjen toimintojen vaivattomaan hallinnointiin
Schneider Electricin uusi SpaceLogic KNX 4” Touch Unit -kosketusnäyttö on monitoimilaite, joka on suunniteltu ohjaamaan huoneen tai suuremman kokonaisuuden toimintoja. Ensiluokkaiset materiaalit ja korkealaatuinen näyttö sisäänrakennetuilla antureilla tarjoavat laajan valikoiman toimintoja. Esimerkiksi lämpötila-anturinsa ansiosta tuotetta voidaan käyttää myös termostaattina.
Kosketusnäytössä on jopa yhdeksän sivua, joiden välillä liikutaan yksinkertaisesti pyyhkäisemällä oikealle tai vasemmalle. Sivuihin voidaan lisätä toiminto-widgetejä, joilla voidaan seurata esimerkiksi energiankulutusta ja ilmanlaatua. Niiden avulla pystytään myös säätämään valaistusta, verhoja, ilmanvaihtoa, lämmitystä ja paljon muuta.
Tuote soveltuu sekä koteihin että julkisiin kohteisiin, kuten toimistoihin ja hotelleihin. Sen ympäristövaikutuksia pystyy tarkastelemaan läpinäkyvästi Schneiderin Green PremiumTM -sertifikaatin mukaisesti.
Käytännöllinen visualisointiratkaisu KNX-järjestelmille
SpaceLogic KNX Touch IP 7” -kosketusnäyttö on helppokäyttöinen visualisointiratkaisu Wiser for KNX- ja spaceLYnk-logiikkaohjaimille. Kosketuspaneelin käyttäminen on helppoa, ja sitä voidaan ohjata tyylikkäästä todellisten käyttöympäristöjen mukaisesta näkymästä tai yksinkertaisesta widget-pohjaisesta näkymästä.
Green PremiumTM -sertifioidun paneelin voi asentaa joko vaaka- tai pystysuoraan suoraan kojerasian päälle. Näytössä on sisäänrakennettu sovellus, mikä helpottaa ja nopeuttaa määrittelyä. Wifi-yhteyden ansiosta asentaminen on helppoa ja joustavaa. Tuote soveltuu asuin- ja liikerakennusten uusiin tai olemassa oleviin KNX-asennuksiin.
Lisätiedot:
Ilkka Aho
Tuotepäällikkö
ilkka.aho@se.com