PanelSeT SFN tulee korvaamaan poistuvan Spacial SF sarjan rungon. Ulkomitat, kiinnitykset kaapin tarvikkeille, rivitettävyys ja hyväksynnät pysyvät sarjojen välillä samoina.
PanelSeT SFN on vahva, tehokas ja kestävä ratkaisu, joka soveltuu nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin. Kaappisarjalla on pieni hiilijalanjälki sanoo Pasi Tarkka Schneider Electricilta.
PanelSeT SFN etuja:
- Joustavuus: Modulaarinen rakenne mahdollistaa yli 600 erilaista kokoonpanoa. Tuotevalikoima sisältää 60 erillaista runkorakennetta jotka mahdollistavat kompleksisetkin rakenteet.
- Tehokkuus: Asennuslevyn pikakiinnitys ja oven pikasaranat nopeuttavat asennusta.
- Vahva: Patentoitu runkorakenne kestää 1500 kg kuorman.
- Ympäristöystävällinen: SFN kaapin valmistuksessa käytetään 50% kierrätettyä terästä. Pakkauksessa käytetään kierrätettyä pahvia ja muovin käyttöä on merkittävästi vähennetty.
Lue lisää PanelSeT SFN täältä
Lisätietoja:
Pasi Tarkka
0503286165