Tuotemerkkimme

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Viimeinen silaus sisustukseen syntyy sähkökalusteilla – Retro ja moderni pääsevät esille Lohjan asuntomessujen uudis- ja remonttikohteissa

  • Schneider Electiricin sähköasennuskalusteet viimeistelevät kodin sisustuksen persoonallisen ilmeen.
  • Renova-sarjan tyyliä on haettu vuosikymmenten takaa. Sähkökalusteet näyttävät vanhoilta, mutta ovat sisältä moderneja. Ne istuvat hyvin yhteen Villa Kokkokallioon valittujen näyttävien tapettien kanssa.
  • Exxact-sarjan monet muoto- ja värivaihtoehdot sopivat erityisen hyvin modernimman tyylin ystäville. Villa Hopeapuussa lasikehykset auttavat säilyttämään sisustuksen yleisilmeen harmonisena.
  • Sekä uudis- että remonttikohteisiin voidaan sähköasennuskalusteiden kautta tuoda myös älyä. Schneider Electricin uuteen Wiser-älykotiratkaisuun pääsee tutustumaan Dekotalo Kuulas -messukohteessa.


 

Tiedote, Espoo, 7.7.2021 – Tarja ja Jussi Lönnströmin tuleva koti on Lohjan asuntomessujen korjaus- ja kunnostuskohde. Vanha sahanjohtajan konttorirakennus on valmistunut vuonna 1928 ja vuosien varrella se on tarjonnut kodin useammalle perheelle.

Lönnströmien remonttitaitoisissa käsissä Villa Kokkokalliosta kuoriutuu nyt sekä koti että liiketila, kun talon yläkertaan kunnostetaan perheelle asuintilat ja alakertaan muun muassa kahvila. Kohdetta remontoidaan vanhaa vaalien.

– Olemme ottaneet esiin hirsiseiniä ja säästäneet esimerkiksi vanhoja listoja yksityiskohdiksi, kertoo Tarja Lönnström.

Tyyliin sopivat sähkökalusteet viimeistelevät Villa Kokkokallion sisustuksen herkulliset yksityiskohdat. Lönnströmit päätyivät valitsemaan pinta-asennuskalusteet Schneider Electricin Renova-sarjasta naapurin suosituksesta. Renovan pyöreät muodot ja vipumaiset painikkeet pehmentävät sisustusta ja värimaailmaa.

– Naapurimme Villa Hopeapuusta vinkkasi, että Renovat kävisivät talon tyyliin. Sähkökalusteet sopivatkin upeasti näyttävien tapettien, kuten William Morrisin Strawberry Thief -tapetin ja Pihlgren ja Ritolan Appelsiinin pareiksi.

Vaikka Renova-sarjalla on vanhaa aikaa henkivä ulkomuoto, sisältä se on moderni ja sähköturvallinen sähköasennuskaluste.

Aikaa kestäviä yksityiskohtia

Schneider Electricin sähköasennuskalusteiden laajan valikoiman avulla kuluttajan on mahdollista leikitellä erilaisten värien ja materiaalien kanssa pistokkeita ja valokytkimiä valittaessa.

– Tuotevalikoimasta löytyy vaihtoehtoja useaan makuun, ja esimerkiksi Exxact- ja ELKO Plus -sarjoista löytyy erilaisia kehyksiä ja värejä. Väreistä erityisesti antrasiitti, musta ja kupari ovat olleet suosittuja, sillä niiden kanssa voi korostaa tilan muita samanvärisiä yksityiskohtia, kuten esimerkiksi messinkistä tai mustaa hanaa, kertoo Schneider Electricin kanava- ja segmenttivastaava Sara Orre.

Exxact-sarjaan kuuluva designkehys on luottovalinta asuntoon, jossa sähkökalusteiden ei haluta rikkovan tapetin kuviota. Persoonallisen Honkatalon, Villa Hopeapuun tulevat asukkaat Nanette ja Krister Parvikoski valitsivat uuteen kotiin Exxact-sarjan lasikehykset ja pistorasiat.

– Halusimme panostaa yksityiskohtiin ja valita aikaa kestävän ratkaisun. Kirkasvalkoiset lasikehykset peilaavat tosi nätisti sisäseinien väriksi valittua vaaleaa beigeä. Kehys oli rakkautta ensi silmäyksellä, Nanette Parvikoski hymyilee.

Valokaarivikasuoja tuo turvan sähköpaloilta

Villa Hopeapuun sähkösuunnittelussa on panostettu myös turvallisuuteen: Ahlsell on asentanut kohteeseen A-Collectionin-sähkökeskuksen, johon on asennettu valokaarivikasuoja. Sähköviat ovat yleisimpiä tulipalojen aiheuttajia, ja erityisesti valokaarivioilta suojautuminen on vaikeaa, sillä ne kehittyvät vaarallisiksi vähitellen.

– Palon aiheuttajana on usein vikaantunut sähkölaite, huono liitos tai vioittunut kaapeli. Valokaarivikasuojalla voidaan estää tämän tyyppiset paloriskit. Valokaarivikasuoja kytkee virran automaattisesti pois ennen kuin valokaari aiheuttaa palovaaran. Kyseessä on kiinteistöjen turvallisuutta huomattavasti parantava laite, kertoo Schneider Electricin tuotepäällikkö Reija Talo.

Sähköasennusstandardi suosittelee valokaarivikasuojan käyttöä ja sähkökeskuksissa on valmius suojan käyttöön. Kustannus lisäturvasta on pieni, sillä suoja maksaa noin 100–200 euroa. Parvikoskille valokaarivikasuoja oli helppo valinta.

– Se on pieni asia, joka tuo mielettömän ison lisäturvan taloon, Nanette Parvikoski sanoo.

Älykodit yleistyvät, tutustu tekniikkaan Dekotalo Kuulas -messukohteessa

  • Schneider Electricin Wiser-älykotiratkaisu helpottaa arkea, lisää kodin turvallisuutta, parantaa energiatehokkuutta ja tekee kodista yksilöllisen.
  • Wiserin avulla kotiin voi toteuttaa erilaisia tilanneohjauksia ja automaatioita. Älykodin hallinta tapahtuu puhelimeen tai tablettiin asennettavan sovelluksen avulla.
  • Dekotalo Kuulas -asuntomessukohteen koko valaistus on ohjattavissa Wiserin avulla. Kotiin toteutettu kamerayhteys on yhdistetty langattomiin tunnistimiin, joiden kautta järjestelmä lähettää tarvittaessa hälytyksiä käyttäjän kännykkään havaittuaan jotakin asetuksista poikkeavaa.
  • Älykotiratkaisu voidaan rakentaa niin uudis- kuin remonttikohteeseenkin. Tuotteiden helppo asennus ja käyttöönotto onnistuvat myös asukkaalta.

Kuvatekstit:

Villa Kokkokallio:

Villa Kokkokalliossa (kohde 25) voi asuntomessujen aikana tutustua Renova-sähköasennuskalusteisiin vanhan sahanjohtajan talon alakertaan remontoiduissa kahvila- ja liiketiloissa. (kuvat 1, 2, 3)

Vanha sahanjohtajan konttorirakennus Villa Kokkokallio on Lohjan asuntomessujen korjaus- ja kunnostuskohde. (kuva 4)
 

Villa Hopeapuu:

Exxact-sarjan muoto- ja värivaihtoehdot sopivat erityisen hyvin modernimman tyylin ystäville. (kuvat 1, 2)

Ahlsellin A-Collection -sarjasta löytyy sähkökeskukset myös omakotitaloihin. (kuva 3)

Rakennuttajat valitsivat Villa Hopeapuuhun (kohde 26) linjakkaat Exxact-sarjan kehykset. (kuva 4)

 

Dekotalo:

Dekotalo Kuulas -asuntomessukohteen (kohde 14)  koko valaistus on ohjattavissa Wiser-älykotijärjestelmän avulla. (kuva 2)

Kuvat: Erika Svenss

Lisätietoja:

Sara Orre, kanava- ja segmenttivastaava

sara.orre@se.com

Wiztrustin blokkitekniikkaan perustuvan tarkistusalustan käyttöönotto

Schneider Electric tarkistaa sisältönsä Wiztrust-ohjelmistolla 2. lokakuuta 2019 lähtien, mikä takaa viestinnän suojauksen. Voit tarkistaa yritysviestinnän aitouden verkkosivustolla Wiztrust.com.
Näytä lehdistötiedote (pdf, 185 kb) avautuu uudessa ikkunassa
Jaa tämä sivu:

Chat

Onko sinulla kysyttävää tai tarvitsetko apua? Me voimme auttaa!