Vielä 1990-luvulla ihmiset menivät fyysisesti pankkiin maksamaan laskuja. Pankkitoimihenkilö tallensi tiedot paperiselta pankkisiirtolomakkeelta atk-järjestelmään asiakkaan odottaessa. Nykyään laskuttaja lähettää laskut suoraan verkkopankkiin ja asiakas maksaa ne älypuhelimella.
Digitalisaatio vaikuttaa yhä pankkien liiketoimintamalleihin. Uusien palveluiden toteuttamiseen tarvitaan lisää kaistanleveyttä, mahdollisimman pientä latenssia ja lainsäädännöllisten vaatimusten mukaisuutta. Esimerkiksi IoT-, lohkoketju- ja tekoälysovelluksilla pyritään vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin ja pienentämään kustannuksia.
Kasvavat datamassat lisäävät konesalikapasiteetin tarvetta
Pilvipalveluiden kysyntä ja esineiden internetin kiihtyvä käyttöönotto vaativat konesalin infrastruktuurilta yhä enemmän. Datakeskuspalveluiden saatavuus 24/7/365, joustavuus ja tehokkuus ovat tärkeämpiä kuin koskaan. IoT-laitteista kertyvän datan lisäksi esimerkiksi suoratoistettujen viihdesisältöjen, lisätyn ja virtuaalitodellisuuden (AR ja VR) tai itseohjautuvien autojen myötä kertyvien valtavien datamassojen käsittelyyn tarvitaan kaistanleveyttä ja nopeutta.
Datan määrän yhä lisääntyessä kasvaa myös paikallisen konesalikapasiteetin tarve. Data on edullisempaa ja nopeinta käsitellä paikallisesti, jolloin riittää, että pilvipalveluun siirretään vain tarpeellinen tieto.
Reunalaskenta kasvaa 35,4 % vuosittain
Tietoturvaan, latenssin pienentämiseen ja lisääntyvän datan käsittelyn haasteisiin lääkkeeksi on kehitetty reunalaskenta (Edge Computing). Se tarkoittaa hybridiratkaisua, jossa suuri osa datamassasta esikäsitellään paikallisesti ja pilveen viedään vain tarpeellinen tieto.
Tutkimusyritys MarketsandMarkets arvioi reunalaskennan kasvavan vuosittain 35,4 % vuodesta 2017 vuoteen 2022. Edge-ratkaisujen etuja datakeskuspalveluiden käyttäjille ovat palveluiden modulaarisuus ja skaalattavuus joustavasti ja kustannustehokkaasti kulloiseenkin tarpeeseen. Reunalaskentaympäristöissä palvelut ovat nopeasti saatavilla lähellä käyttäjää.
Tämä on johtanut Edge-ratkaisujen esiinmarssiin. Isojen keskitettyjen pilvipalvelinkeskusten lisäksi tarvitaan verkon reunalla (Edge) hajautetusti sijaitsevia paikallisia pieniä mikrodatakeskuksia.
Mikrodatakeskukset helpottavat ja nopeuttavat kapasiteetin rakentamista ja käyttöönottoa verkon reuna-alueella. Ne vastaavat datankäsittelyn turvallisuuteen, latenssiin, kaistanleveyteen ja prosessointinopeuteen liittyviin haasteisiin lähempänä käyttäjiä.
Yritykset kuten Schneider Electric suunnittelevat ja rakentavat korkean käytettävyyden ratkaisuja ja tarjoavat myös valmiita, täydellisen datakeskuksen fyysisen infrastruktuurin ja hallintaohjelmiston sisältäviä mikrodatakeskuksia Edge-ympäristöön.
Lue lisää Schneider Electricin Edge-ratkaisuista täältä.