Schneider Electricin Wiser Home tuo älykodin mukavuudet kaikkien ulottuville sekä uusiin että jo käytössä oleviin rakennuksiin. Älykästä valaisimien kodinohjausta voidaan tuoda kaikkialle, missä käytetään sähköä. Modulaarisesti rakennettu järjestelmä mahdollistaa älykodin rakentamisen pala palalta. Näin toiminnot voidaan sijoittaa juuri niihin kohteisiin, mitkä ovat käyttäjän kannalta tärkeitä.
Pala palalta rakentaminen mahdollistaa älykodin toteuttamisen maltillisin kustannuksin. Älypuhelinohjaus ja elämää helpottavat toiminnot lisäävät kustannuksia ainoastaan 10-15 % verrattuna perinteisiin valonsäätimiin.
- "Älykodilla saa aikaan säästöjä, se nostaa asunnon arvoa ja tuo käyttäjälleen uusia ulottuvuuksia arkeen. Älykäs kodinohjausjärjestelmä on turvallisuutta ja arjen toimintoja helpottava ratkaisu, jonka sivutuotteena käyttäjä saa ripauksen luksusta ja mukavuutta. Käytännöllisyydestä pitäville ja järkeviä ratkaisuja arvostaville suomalaisille tämä on ehdottomasti helposti toteutettavissa oleva ratkaisu, ja sen takia erinomainen juttu", kertoo Wiserin tuotepäällikkö Pauli Kärnä Schneider Electriciltä.
Järjestelmän voi rakentaa pala palalta
Wiserin valaistuksen ohjaus rakentuu älypuhelimella ohjattavista laitteista, mutta tuotteet toimivat luotettavasti myös täysin ilman puhelinta. Näin valojen himmennys onnistuu aina myös seinällä olevasta säätimestä käsin.
Ohjelmointi on yksinkertaista, ja käyttäjä voi luoda järjestelmään erilaisia tilanteita, joissa valaistus voidaan ajastaa ja säätää halutulle tasolle määrättyihin tiloihin. Valot voidaan kytkeä päälle ja pois kertapainalluksella tai ajastaa ne toimimaan säännöllisesti. Järjestelmässä on myös astrokello, joka mahdollistaa valojen säätämisen auringonvalon mukaan.
Wiserin järjestelmä toimii myös turvallisuuden tukena. Voit simuloida kotona oloa valaisemalla kotiasi tai mökkiäsi satunnaisesti etänä tai ohjata valaistusta liiketunnistimien avulla.
- "Jo pienellä budjetilla päästään kiinni älykodin sellaisiin ratkaisuihin, johon käyttäjällä on suurin tarve. Jälkeenpäin kytkettävä kodinohjausjärjestelmä tuo ratkaisuja akuutteihin haasteisiin ja arjessa käytännön myötä syntyneisiin tarpeisiin. Perheiden kasvaessa tai vanhempien ikääntyessä älykodin tuomat hyödyt voivat olla suuri apu", Kärnä kertoo.
Sähköasentajat arvostavat järjestelmää, joka on helppo asentaa
Älykkään kodinohjausjärjestelmän asentaminen onnistuu keneltä tahansa sähköasentajalta. Kytkimien asennukseen on olemassa selkeät ohjeet, eikä erillistä koulutusta tarvita.
- Asentajat ovat tyytyväisiä, kun tuote on helposti asennettavissa, eikä erillisiä koulutuksia tarvitse käydä. Olemme testanneet laitteidemme toimivuuden ja turvallisuuden huolellisesti. On selvää, että turvallisuus ja luotettavuus ovat tällaisissa tuotteissa ykkösasemassa.