Which Relay contact would you land wires on to get a motor running indication from an Altistart 48?
Product Line :
Altistart 48
Environment :
All
Resolution :
To obtain a contact closure indicating motor is running, could set up relay R3 for rnl which changes state when the motor is powered.
This programming is done in the I/O menu of the parameters.
Julkaistu: Schneider Electric Suomi


Tarvitsetko apua?
Aloita tästä.
Löydä vastauksia. Etsi ratkaisua tai ota yhteyttä asiantuntijoihimme.
Ota yhteyttä asiakaspalveluun
Pyydä asiakaspalvelutiimiltämme lisätietoja tai teknistä tukea.
Löydä lähin jälleenmyyjä
Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.
Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä
Saat tarvitsemasi vastaukset selaamalla aiheittain lajiteltuja usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK).
Ota yhteyttä myyntiin
Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta ja asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.